オンデマンド
AIワークロードがデータセンターファブリックを1.6Tイーサネットへと推進するにつれて、光トランシーバはネットワークにおける最も重要かつ脆弱な点の1つとして台頭しています。
レーンあたり224 Gb/s PAM4では、PHYマージンは極めて厳しくなっています。わずかな劣化でも、リンクの不安定性、輻輳、AIクラスタ性能の低下につながる可能性があります。同時に、IEEE 802.3djの更新により、従来のテスト手法に課題を突きつける新しい光測定の定義と検証要件が導入されています。
キーサイトのエキスパートであるベン・ミラーとアハマド・エル・チャイエブが開催する技術ウェビナーにご参加ください。このウェビナーでは、1.6T光PHY検証がどのように進化しているか、そして信頼性の高いAIスケールアウトインフラストラクチャを確保するためのテストおよび検証技術について探ります。
光モジュールの開発、PHYの相互運用性の検証、または大規模なAIインフラストラクチャの構築のいずれに携わっている場合でも、このウェビナーは、次世代イーサネットを形成する測定および検証の課題に関する実践的な洞察を提供します。
何をお探しですか?