ウェビナー
RF測定中、ノイズやスプリアス信号は、果たして被測定素子に起因するものなのか、それとも信号源そのものに起因するものなのか?
部品の性能が向上するにつれ、信号源の性能が測定精度に直接影響を及ぼすようになります。
Pro XG7-Class信号発生器を用いた実演を通じて、この新しいプラットフォームがそのアーキテクチャをどのように活用し、位相ノイズ、広帯域ノイズ、スプリアス信号、出力電力、およびテスト環境の複雑さを効果的に管理しているかを、ぜひご一緒にご確認ください。
以下の内容についてご理解いただけます:
- YIG および DDS 技術は、どのようにして信号の干渉を低減するのか。
- 最大 +22 dBm のクリーンで校正済みの出力電力。
- 2つのRF信号源を2U筐体に統合し、テスト構成を簡素化しました。
高性能RF測定に携わるRFエンジニア、システム設計者、および技術意思決定者の皆様は、ぜひ本会議にご参加ください。特に、航空宇宙・防衛、無線通信、および先端研究開発の分野において、ノイズ源、損失のあるテスト経路、高出力励起、あるいは多チャンネル試験装置の管理に携わるチームの皆様を歓迎いたします。
何をお探しですか?