웨비나
RF 측정 시, 잡음과 스패너 신호는 도대체 피측정 소자에서 발생하는 것일까, 아니면 신호원 자체에서 발생하는 것일까?
소자의 성능이 향상됨에 따라, 신호원의 성능은 측정 정확도에 직접적인 영향을 미치게 됩니다.
Pro XG7-Class 신호 발생기를 활용한 현장 시연을 통해, 이 새로운 플랫폼이 아키텍처를 활용하여 위상 잡음, 광대역 잡음, 스패너 신호, 출력 전력 및 테스트 아키텍처의 복잡성을 어떻게 효과적으로 관리하는지 함께 확인해 보시기 바랍니다.
다음 내용을 확인하실 수 있습니다:
- YIG 및 DDS 기술이 신호 간섭을 어떻게 줄이는가.
- 최대 +22 dBm의 깨끗하고 보정된 출력 전력.
- 2U 섀시에 두 개의 RF 신호원을 통합하여 테스트 구성을 간소화합니다.
고성능 RF 측정 업무를 담당하는 RF 엔지니어, 시스템 설계자 및 기술 의사결정자라면 누구나 이번 컨퍼런스에 참여하실 수 있습니다. 특히 항공우주 및 국방, 무선 통신, 첨단 연구 개발 분야에서 소음원, 손실성 테스트 경로, 고출력 구동 또는 다중 채널 테스트 장비를 관리하는 팀을 대상으로 합니다.
무엇을 찾고 있습니까?