RFフィールドテスト基礎ブートキャンプ
  • ブートキャンプ
  • 25 製品

キーサイトのエンジニアとともに、RFフィールドテストに関する詳細な探求に参加しましょう。彼らは、時代の先を行くための洞察を提供しながら、RFの基本についてガイドします。このブートキャンプを修了すると、RFテスト測定の背後にある基本原理と、それらがフィールドアプリケーションでどのように実用的に使用できるかを理解できるようになります。

学び:

  • ケーブル障害を特定するための故障点距離測定の実行方法。
  • RFパワー測定のための連続チャネル・スキャンニングの手法。
  • アンテナを使用したフィールドでのスペクトラム解析テクニック。

このブートキャンプは、フィールドオペレーター、RFエンジニア、およびRFフィールドテストと実践的な測定技術についてより深く理解したい方に最適です。

レッスン