Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
このブートキャンプでは、オシロスコープの基本的な原理と実用的な測定テクニックを学びます。フロントエンド設計、サンプルレート、帯域幅、メモリ深度などの主要な概念に加え、高度なトリガ、波形ビジュアライゼーション、プローブ選択について探求します。
学び:
このブートキャンプは、オシロスコープのスキルを強化し、測定精度を向上させたい電気、RF、およびテストエンジニアまたは技術者に最適です。
レッスン1 - タイムドメインと周波数ドメインの比較
時間領域解析と周波数領域解析の違いについてのイントロダクション、およびFFT、スペクトログラム、周波数応答解析などのさまざまなツールを使用してオシロスコープが両方のタイプの測定を実行する方法について説明します。
レッスン2 - サンプリングレート
サンプルレートとは何か、それがオシロスコープ測定の精度と分解能にどのように影響するか、またさまざまな信号や用途に適したサンプルレートを選択する方法を学びます。
レッスン3 - 帯域幅
帯域幅とは何か、それがオシロスコープ測定の忠実度と周波数応答にどのように影響するか、またさまざまな信号や用途に適した帯域幅を選択する方法について解説します。
レッスン4 - オシロスコープのアーキテクチャ
オシロスコープ・アーキテクチャの2つの主要なタイプであるリアルタイムサンプリングと等価時間サンプリングの概要と、さまざまな種類の信号や用途におけるそれぞれの長所と短所について簡単に説明します。
第5課 - 波形の更新レート
波形更新レートとは何か、それがオシロスコープ測定の視認性と取り込みレートにどのように影響するか、またさまざまな信号や用途に向けて波形更新レートを最適化する方法を確認します。
第6課 - 波形の可視化
波形視覚化とは何か、それがオシロスコープ測定の鮮明さと読みやすさにどのように影響するかについての知識を得て、輝度階調、カラー階調、パーシステンスモード、ヒストグラム、アイダイアグラム、マスクテスト、測定などのさまざまなツールを使用して波形視覚化を強化する方法を学びます。
第7課 - メモリの深さ
メモリデプスとは何か、それがオシロスコープ測定の時間長と分解能にどのように影響するか、またさまざまな信号や用途に向けてメモリデプスを最適化する方法を明らかにします。
第8課 - トリガー
トリガとは何か、それがオシロスコープ測定の安定性と同期にどのように影響するか、またさまざまな信号や用途に向けてさまざまなタイプのトリガを使用する方法を理解します。
第9課 - プローブの基礎
プローブとは何か、それがオシロスコープ測定の信号完全性とローディングにどのように影響するか、またさまざまな信号や用途に適したプローブを選択して使用する方法を学びます。
電子書籍
オシロスコープのプロービングで避けるべき7つのよくある落とし穴
一般的なプロービングの落とし穴を理解し、それを回避することは、より精度の高い測定を行う上で極めて重要です。
カタログ
高性能デジタル製品
最新の製品は、幅広い業界において、より高速な処理、より低い消費電力、およびより高精度な測定の必要性を推進しています。
アプリケーションノート
オシロスコープの垂直精度が重要なのはなぜですか?
このアプリケーションノートでは、オシロスコープの垂直軸確度とは何か、そしてそれがすべての測定においてなぜそれほど重要なのかについて学びます。
高速デジタル コンプライアンステストの加速方法
オフインストゥルメント並列処理を活用し、コンプライアンステスト 解析 レポート作成を加速する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?