最新のオシロスコープを使用した基本的な問題解決
  • ブートキャンプ
  • 13 製品

キーサイトのエンジニアとともに、最新のオシロスコープを用いたトラブルシューティングを深く学ぶスキルアップセッションにご参加ください。オシロスコープの基本的な操作に精通しているエンジニアを対象としたこのブートキャンプでは、高速信号測定、トリガ戦略やマスクテストを用いたリアルタイムデバッグ、プロトコルレベル解析、アイ図などのツールを使用した信号品質検証のための高度なスキルに焦点を当てます。実践的なデモやラボですぐに使えるワークフローを通じて、EXRシリーズ・オシロスコープの機能を活用する方法を学びます。このブートキャンプの終了時には、複雑な組込みシステム全体において、高精度な問題の診断、デジタル設計の検証、信号品質の最適化を行うためのスキルが身につきます。

学び:

  • 効果的なトリガ、マスキング、エラー検出。
  • アイパターン解析とサンプリング忠実度評価。
  • プロトコルデコード、デジタルコンプライアンス、およびパワーインテグリティの最適化。

このブートキャンプは、コンプライアンス検証およびデジタルデバッグエンジニアをはじめ、オシロスコープベースの測定およびデバッグワークフローについてのより深い理解を求める方に最適です。

レッスン