MXGシグナルジェネレーターのエキスパートガイド
  • ブートキャンプ
  • 9 製品

キーサイトのエンジニアと一緒に、MXG信号発生器についてスキルアップのための詳細な学習に参加しましょう。このブートキャンプでは、信号生成技術について、デモンストレーションと今日からラボで適用できるステップバイステップのガイダンスで説明します。このブートキャンプを修了すると、RFテストの性能と効率を向上させるために、MXG信号発生器をより適切に構成および最適化できるようになります。

学び: 

  • 高度なRFテストのために、MXG信号発生器の最大限の可能性を引き出す方法。 
  • パワーアンプのミスマッチを補正し、フィクスチャをデエンベディングして、より高い精度を実現するための技術。 
  • 複雑なMIMOおよび共存テスト向けに、位相コヒーレントで時間同期された信号を生成する方法。

キーサイトの最新イノベーションに関するこの10問のクイッククイズで、モデル名から主要機能まで、MXG信号発生器に関する知識をテストしましょう。

このブートキャンプは、RFエンジニア、またはMXG信号発生器と、実際のRFテスト環境におけるそのアプリケーションについてより深く理解したいと考えているすべての方に最適です。

レッスン