次世代EVバッテリーの構築
  • ブートキャンプ
  • 14 製品

キーサイトのエンジニアによる実践的な指導のもと、EVバッテリーシステムの設計、テスト、最適化のスキルを習得します。実践的なデモンストレーションと詳細な指導により、このブートキャンプでは、基本的な設計原則から高度なテスト、そしてラボでの即時適用が可能な新たなイノベーションまで、すべてを網羅しています。このブートキャンプの終了時には、優れた性能と信頼性を備えたEVバッテリーシステムを設計、テスト、最適化できるようになります。

学び:

  • 次世代EVアプリケーション向けバッテリー設計の課題と材料の革新。
  • 現在のテスト方法、品質管理手法、およびバッテリー管理システム (BMS) の実装。
  • 競争優位性を得るための急速充電テストソリューション、AIによるテスト自動化、およびコスト削減戦略。

このブートキャンプは、EVバッテリーの設計およびテスト分野で働く自動車エンジニアや技術者、またはEVバッテリー技術と、安全で信頼性の高い電気自動車の性能を保証する重要なテストプロセスについてより深く理解したいと考えているすべての方に最適です。

レッスン