SenseTalkでソフトウェアテストを自動化
  • ブートキャンプ
  • 15 製品

キーサイトのエンジニアと共に、AI駆動型ソフトウェアテスト自動化に関するスキル構築のための詳細な学習に参加しませんか。このコースでは、SenseTalkスクリプティングとEggplantベースのテストワークフローについて、デモンストレーションとステップバイステップのガイダンスを通じて説明します。これらは今日からすぐにラボで適用できます。このコースを修了すると、SenseTalkを使用してスケーラブルで保守可能な自動テストを構築し、継続的なテスト環境に統合できるようになります。

学び:

  • SenseTalk言語を使用して自動化スクリプトを記述、構造化、管理する方法。
  • UIの変更に適応し、ユーザーのジャーニーをテストする、Eggplantで堅牢なモデルベースのテストを作成する方法。
  • AIと継続的インテグレーションのプラクティスを使用して、DevOpsパイプラインにおけるテスト自動化を拡張するための戦略。

このコースは、QAエンジニア、テストエンジニア、ソフトウェアエンジニア、またはAI拡張型テスト自動化とSenseTalkベースのスクリプティングワークフローについてより深く理解したいと考えているすべての方に最適です。

レッスン