任意波形生成の基礎
  • ブートキャンプ
  • 7 製品

キーサイトのエンジニアとともに、任意波形発生器(AWG)に関するスキルを深める実践的な集中講座に参加しませんか。このブートキャンプでは、最新のAWGの原理、性能パラメータ、最適化手法について、デモやステップバイステップのガイダンスを交えて解説します。今日のラボですぐに応用できる内容となっています。このブートキャンプを修了する頃には、実際のテストシナリオに合わせた高忠度波形の構成、生成、および洗練の方法を習得できます。 

学び: 

  • サンプリングレート、メモリ深度、ENOBが波形品質にどのように影響するか。
  • チャネルエンベディングおよびデエンベディング技術を適用する時期と理由。
  • キーサイトのソフトウェアを使用して波形作成を加速する方法—プログラミング不要。 

 

このブートキャンプは、設計、検証、テストのエンジニアや、信号生成の基礎および正確で再現性の高い測定のための高度なAWG手法の適用方法についてより深い理解を得たい方に最適です。

レッスン