何をお探しですか?
光散乱とは何か?
光散乱の定義
光散乱とは、光が粒子を含む媒体、または欠陥や構造を含む異なる媒体間の境界と相互作用する際の光の挙動を指します。これは、光が一方の媒体から他方の媒体へ通過する際に屈折率が変化する屈折や、光が同じ媒体に反射して戻る反射とは異なります。これらはいずれもスネルの法則に支配されます。
表面の性質、質感、特定の構造、および光が伝播する気体、液体、または固体の粒子の存在といった要因が、光散乱を引き起こす可能性があります。光自体の性質、すなわちその波長と偏光状態も、光散乱を引き起こす可能性があります。通常、これにより拡散光が生じ、色の分散にも影響を与えることがあります。
目次
光散乱の原因とは?
表面散乱は、表面の不連続性やマイクロ・ナノスケールの粗い特徴が光の挙動を変化させる際に発生します。表面の凹凸、穴、その他の幾何学的特徴は、そのサイズに応じて幾何学的に散乱を引き起こす可能性があります。これは、構造が相互作用する光の波長の10倍よりも小さい場合、光が反射、屈折、偏光、または回折されるためです。塗料、コーティング、汚染物質などの堆積物も、非常に薄い場合やまばらに広がっている場合でも、その性質によって光の挙動を変化させることがあります。
体積散乱は、光が、反射性または屈折性を持つ散乱粒子を含む材料を通過する際に発生します。これらの粒子は、能動的または受動的であり、材料内で特定の角度分布で光を吸収またはより低いエネルギーレベルで再放出することができ、媒体全体でサイズと濃度が異なります。
図1. ゴーストの例:携帯電話のカメラで撮影された写真で、ろうそくの炎の3つの鮮明に焦点を合わせたゴースト像がはっきりと示されています。中央の鮮明なゴースト像を中心とした4番目の拡張されたゴースト像もあります。
図2. ゴーストの例:単一のゴースト像経路のシーケンシャル光線追跡。視野内の物体からの光はレンズを通過し、右側の検出器上に像を形成します。その後、検出器は光の一部をレンズに反射します。次に、レンズ表面の1つが光を異なる位置の検出器に反射します。このゴースト像は、ゴースト光が検出器にほぼ集束しているため重要です。これにより、光がより広い領域に拡散している場合よりもはるかに明るいゴースト像が生成されます。
光散乱は光学設計においてなぜ問題となるのか?
光散乱は多くの照明アプリケーションで有用なツールとなり得ますが、イメージングアプリケーションでは問題となることもあります。表面が光を散乱させることで、光が光学システム内に戻る追加の経路が生成され、最終画像にゴースト像として知られる視覚的なアーティファクトが発生する可能性があります。機械的なハウジングもシステム内で不要な散乱を引き起こす可能性があります。散乱イベントを追跡する照明光線追跡アプリケーションは、この不要な散乱を考慮に入れることができます。
光散乱の最小化に依存した光学設計の実世界の例とは?
あらゆる種類のカメラシステムは、優れたクリーンな画像を生成するためだけでなく、ゴースト像がないことを保証するためにも光学設計に依存しています。レンズが複雑になるほど、光散乱を考慮に入れ、それを排除することが重要になります。
イメージング設計ソフトウェアツールで光学システムを作成した後、設計者は照明設計ツールで設計を解析し、画像に到達する可能性のある経路を特定し、それらが画質に影響を与える可能性を定量化できます。システム全体の性能に影響を与えることなく補助経路を排除するには、主要な設計から変更を加える必要があるかもしれませんが、既存のバッフル構造にわずかな修正を加えるだけで、大幅な改善と最終画像のクリーンアップを実現することもできます。
光散乱を解析し、最小化するために必要なものとは?
ゴースト像を最小化するためにバッフルなどの構造を使用する場合、システムを光線追跡して迷光解析を実行することで、設計における視覚的なアーティファクトを画像から取り除くのに役立ちます。これを行うには、照明設計ソフトウェアを使用できます。このソフトウェアは、イメージングシステム内で光がたどる可能性のあるすべての経路を追跡する光線経路解析を提供し、システムの機械的ハウジングを含む設計内のすべての構造を考慮に入れます。このソフトウェアは、生成されたゴースト像のパワーレベルを調べ、それらがどこから来るのかを特定し、設計者が手動または最適化技術を使用して、問題のある表面を排除したり、同様の機能を持つ構造を作成したりすることを可能にします。
光散乱はどのように測定するのか?
光散乱は、散乱計を使用して測定できます。散乱計は、1つ以上の光源から表面または媒体に放出された光の2Dまたは3D測定を行い、反射および/または透過した光の角度分布(強度)を記録します。結果はさまざまな方法で記録できますが、一般的な方法の1つは、反射光を双方向反射率分布関数(BRDF)として、透過光を双方向透過率分布関数(BTDF)として記録することです。これら2つの関数を合わせて、双方向散乱分布関数(BSDF)となります。
測定方法に応じて、この関数を使用して、表面、媒体、またはその両方を組み合わせた光散乱を定義できます。測定されたサンプルの性質に応じて、どちらが散乱効果の主な要因であるかを分離することもできます。測定が完了した後、材料または表面の散乱プロファイルに数学的な適合を確立し、それをシミュレーションで使用できます。
光散乱はどのようにシミュレーションするのか?
キーサイトのシミュレーションソフトウェア製品であるLightToolsおよびLucidShapeは、光散乱測定ファイルの使用と散乱効果のモデリング機能を提供します。散乱効果の性質に応じて、ハーベイ・シャック、ABg、ガウス、ランバート、補間角度分布モデルなどの数学モデルを使用して、表面散乱の光の分布をモデル化できます。体積散乱粒子は、ミー理論、ヘニー・グリーンスタイン、ゲーゲンバウアー法、およびその他のいくつかの数学モデルを使用してモデル化できます。勾配材料も、材料の変化する場所に応じて、材料の屈折率が徐々に変化した結果であっても、見かけの散乱効果を引き起こす可能性があります。
最適化機能と、光線経路、レシーバーフィルタリング、およびAdvanced Physics Moduleの機能などの高度な機能と組み合わせることで、LightToolsは、散乱の研究が重要となる迷光解析において、光散乱効果を正確にシミュレートできます。LucidShapeでは、光散乱データを使用してスタイリッシュな自動車照明システムを設計し、厳格な規制を満たす精度と機能性を提供できます。
キーサイトの光散乱測定と装置について
光学サンプルを測定し、カスタムデータをキーサイトの光学ソフトウェアツールにインポートするためのソリューションをご購入ください。
その他のリソースにアクセス
関連ブログを見る
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?