무엇을 찾고 있습니까?
광산란이란 무엇인가?
광산란의 정의
광산란은 빛이 입자를 포함하는 매질 또는 결함이나 구조를 포함하는 서로 다른 매질 간의 경계와 상호 작용할 때 빛이 동작하는 방식입니다. 이는 빛이 한 매질에서 다른 매질로 통과할 때 굴절률이 변하는 굴절 효과나, 빛이 동일한 매질로 다시 반사되는 반사 효과와는 다릅니다. 이 두 가지 효과는 모두 스넬의 법칙에 의해 지배됩니다.
표면의 특성, 질감 또는 특정 구조, 그리고 빛이 전파되는 기체, 액체 또는 고체 입자의 존재와 같은 요인들이 광산란을 유발할 수 있습니다. 빛 자체의 특성(파장 및 편광 상태) 또한 광산란을 유발할 수 있습니다. 이는 일반적으로 확산광을 발생시키며 색상 분산에도 영향을 미칠 수 있습니다.
목차
광산란의 원인은 무엇입니까?
표면 산란은 마이크로 및 나노 스케일의 표면 불연속성과 거친 특징이 빛의 거동을 변화시킬 때 발생합니다. 표면의 돌기, 구멍 및 기타 기하학적 특징은 크기에 따라 기하학적으로 산란을 일으킬 수 있습니다. 이는 빛과 상호 작용하는 구조가 빛의 파장보다 10배 작을 경우 빛이 반사, 굴절, 편광 또는 회절되기 때문입니다. 페인트, 코팅 및 오염 물질과 같은 기타 침전물도 매우 얇거나 드문드문 퍼져 있더라도 이러한 특성으로 인해 빛의 거동을 변화시킬 수 있습니다.
부피 산란은 빛이 반사 또는 굴절 특성으로 인해 빛을 산란시키는 입자를 포함하는 물질을 통과할 때 발생합니다. 이 입자들은 능동적이거나 수동적일 수 있으며, 물질 내에서 특정 각도 분포로 낮은 에너지 수준에서 빛을 흡수하거나 재방출할 수 있으며, 매질 전체에 걸쳐 크기와 농도가 다양합니다.
그림 1. 고스트 이미지 예시: 휴대폰 카메라로 촬영한 사진으로, 촛불의 선명하게 초점이 맞춰진 고스트 이미지 3개가 명확하게 보입니다. 또한 가운데 선명한 고스트 이미지를 중심으로 하는 네 번째 확장된 고스트 이미지가 있습니다.
그림 2. 고스트 이미지 예시: 단일 고스트 이미지 경로의 순차적 광선 추적. 시야 내 물체에서 나온 빛은 렌즈를 통과하여 오른쪽 검출기에 이미지를 형성합니다. 그런 다음 검출기는 빛의 일부를 렌즈로 다시 반사합니다. 렌즈 표면 중 하나는 빛을 다른 위치의 검출기로 다시 반사합니다. 이 고스트 이미지는 고스트 빛이 검출기에 거의 초점이 맞춰져 있어, 빛이 더 넓은 영역에 퍼져 있을 때보다 훨씬 더 밝은 고스트 이미지를 생성하기 때문에 중요합니다.
광학 설계에서 빛 산란이 문제가 되는 이유는 무엇입니까?
빛 산란은 많은 조명 애플리케이션에서 유용한 도구가 될 수 있지만, 이미징 애플리케이션에서는 문제가 될 수도 있습니다. 표면은 빛이 광학 시스템으로 다시 들어가는 추가 경로를 생성하여 최종 이미지에 고스트 이미지로 알려진 시각적 아티팩트를 만들 수 있습니다. 기계적 하우징 또한 시스템 내에서 원치 않는 산란을 유발할 수 있습니다. 산란 이벤트를 추적하는 조명 광선 추적 애플리케이션은 이러한 원치 않는 산란을 설명할 수 있습니다.
빛 산란 최소화에 의존했던 광학 설계의 실제 사례는 무엇입니까?
모든 종류의 카메라 시스템은 훌륭하고 깨끗한 이미지를 생성할 뿐만 아니라 고스트 이미지가 없도록 광학 설계에 의존합니다. 렌즈가 복잡할수록 빛 산란을 고려하고 제거하는 것이 더욱 중요합니다.
이미징 설계 소프트웨어 도구에서 광학 시스템을 생성한 후, 설계자는 조명 설계 도구에서 설계를 분석하여 이미지에 도달할 수 있는 가능한 경로를 식별하고 이미지 품질에 영향을 미 미칠 가능성을 정량화할 수 있습니다. 시스템의 전체 성능에 영향을 주지 않으면서 보조 경로를 제거하려면 주 설계에서 변경해야 할 수도 있지만, 이미 내장된 배플 구조를 약간 수정하는 것만으로도 상당한 개선을 이루고 최종 이미지를 깔끔하게 만들 수 있습니다.
빛 산란을 분석하고 최소화하려면 무엇이 필요합니까?
배플과 같은 구조를 사용하여 고스트 이미지를 최소화할 때, 시스템을 광선 추적하여 미광 분석을 수행하면 설계에서 이미지의 시각적 아티팩트를 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 위해 이미징 시스템에서 빛이 취할 수 있는 모든 가능한 경로를 추적하고 시스템의 기계적 하우징을 포함하여 설계의 모든 구조를 고려하는 광선 경로 분석을 제공하는 조명 설계 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 생성된 고스트 이미지의 전력 수준을 확인하고, 발생 지점을 정확히 찾아내며, 설계자가 수동으로 또는 최적화 기술을 사용하여 문제가 되는 표면을 제거하거나 동일한 기능을 수행하는 구조를 생성할 수 있도록 합니다.
빛 산란을 어떻게 측정합니까?
산란계(scatterometer)를 사용하여 빛 산란을 측정할 수 있습니다. 산란계는 하나 이상의 광원에서 표면 또는 매질로 방출되는 빛의 2D 또는 3D 측정을 수행하고, 반사 및/또는 투과되는 빛의 각도 분포(강도)를 기록합니다. 결과를 기록하는 방법은 여러 가지가 있지만, 일반적인 방법 중 하나는 반사된 빛을 양방향 반사 분포 함수(BRDF)로, 투과된 빛을 양방향 투과 분포 함수(BTDF)로 기록하는 것입니다. 이 두 함수를 합쳐 양방향 산란 분포 함수(BSDF)가 됩니다.
측정 방법에 따라 이 함수를 사용하여 표면, 매질 또는 이 둘을 결합한 빛 산란을 정의할 수 있습니다. 측정된 샘플의 특성에 따라 두 가지 중 어느 것이 산란 효과의 주요 원인인지 분리할 수도 있습니다. 측정을 완료한 후에는 재료 또는 표면의 산란 프로파일에 대한 수학적 적합성을 설정할 수 있으며, 이를 시뮬레이션에 사용할 수 있습니다.
빛 산란을 어떻게 시뮬레이션합니까?
키사이트 시뮬레이션 소프트웨어 제품인 LightTools와 LucidShape는 빛 산란 측정 파일을 사용하고 산란 효과를 모델링하는 기능을 제공합니다. 산란 효과의 특성 요소에 따라 Harvey-Shack, ABg, Gaussian, Lambertian 및 보간된 각도 분포 모델과 같은 수학적 모델을 사용하여 표면 산란에 대한 빛의 분포를 모델링할 수 있습니다. 부피 산란 입자는 Mie 이론, Henyey-Greenstein 또는 Gegenbauer 방법뿐만 아니라 여러 다른 수학적 모델을 사용하여 모델링할 수 있습니다. 경사 재료는 재료가 변하는 위치에 따라 재료의 굴절률이 점진적으로 변하는 결과일지라도 명백한 산란 효과를 유발할 수 있습니다.
최적화 기능과 광선 경로, 수신기 필터링 및 고급 물리 모듈의 기능과 같은 고급 기능이 결합된 LightTools는 산란 연구가 중요한 미광 분석을 위한 빛 산란 효과를 정확하게 시뮬레이션할 수 있습니다. LucidShape에서는 빛 산란 데이터를 사용하여 세련된 자동차 조명 시스템을 설계하고 엄격한 규정을 충족하는 정확성과 기능을 제공할 수 있습니다.
키사이트의 광학 산란 측정 및 장비 알아보기
광학 샘플을 측정하고 사용자 지정 데이터를 키사이트 광학 소프트웨어 도구로 가져오는 솔루션을 구매하십시오.
추가 리소스 액세스
관련 블로그 살펴보기
어떤 도움을 드릴까요?