ライトガイドとは何ですか?

ライトガイドの定義

ライトガイド(ライトパイプとも呼ばれる)は、光源(一般的にはLED)からの光を、光が必要な場所に導くデバイスです。

ライトガイドは通常、ガラスまたはプラスチック製で、屈折率は通常1.5前後です。適切な角度範囲内でライトガイドに注入された光は、全内部反射(TIR)と呼ばれる現象によってガイド内に閉じ込められます。一度閉じ込められた光は、抽出機能によって取り出されるか、材料に完全に吸収されるか、または臨界角未満の表面に遭遇するまで、ガイド内に留まります。

場合によっては、光をガイドの一端からもう一端へ移動させることが目的となります。また、ライトガイドの長さに沿って光を抽出し、特定の方向に送ることが目的となることもあります。これにより、ライトガイドが点灯しているように見えます。この抽出は、光の反射方法に影響を与え、TIR条件を破り、光をライトガイドから放出させるような、ペイントドットやテクスチャ(小さな突起や穴)といったコンポーネントをデバイスに追加することで実現されます。

他の種類のライトガイドは、1つまたは複数の光源から放出される光を均質化します。光がガイドの長さに沿って側面で反射しながら進むことで、光は「混合」され、ライトガイドの端から放出される光は空間的および角度的に均一になります。

ミキシングロッドとしてのライトガイド

図1. この例のライトガイドは、プロジェクターに見られるミキシングロッドです。このライトガイドは、従来の光源とリフレクターから来る光を均質化します。入力側では、光は中央で鋭くピークに達しますが、出力側では、ガイドの出射面全体にわたって光が空間的に均一であり、そのアスペクト比は16:9です。

屈折率とは?

ガラス、水、空気などの光を透過する材料の場合、屈折率は光がその材料を通過する速度を示します。屈折率が高いほど、光は材料中を遅く進みます。この式は材料の屈折率を表します。

ライトガイド:材料の屈折率の式

ここで、nは屈折率、c は真空中での光速、vは材料中での光の位相速度です。真空は厳密には材料ではありませんが、屈折率は1です。水は1.3333です。ライトガイドに一般的に使用されるガラスやプラスチックは、可視光に対して約1.45から1.6の屈折率を持ちます。

光が異なる屈折率を持つ2つの材料間の境界に遭遇すると、その境界を透過する光は曲げられ、光の方向が変わります。このプロセスは屈折と呼ばれ、スネルの法則によって支配されます。

スネルの法則とは?

スネルの法則によれば、光が出射する角度は、光が境界に当たる角度と材料の屈折率の差の両方に依存します。屈折率の差が大きいほど、また入射角が大きいほど、曲がりは大きくなります。屈折を支配するスネルの法則では、nは屈折率、θは材料1または材料2における光の入射角です。

スネルの法則の式

図2. スネルの法則の式。

屈折を支配するスネルの法則

図3. 平らな表面を屈折し、その過程で曲がる光線。点線は材料境界への法線を表し、スネルの法則で使用される量は図に示されています。

臨界角とは?

スネルの法則を解くと、光の出射角は次のようになります。

スネルの法則を出射角について解く

2つの屈折率のうち高い方の材料内部から光が始まる特殊なケースでは、方程式が解けなくなる角度θ1が存在します。これは、角括弧内の式が1より大きくなる場合に発生します。角括弧内の式がちょうど1になるθ1の値は臨界角と呼ばれ、次の方程式で与えられます。

臨界角の式

例として、空気中(屈折率1)にある屈折率1.5の材料の場合、臨界角は41.81°となります。この臨界角よりも大きい角度で表面に当たる光は屈折せず、光の100%が材料内部に反射され、全反射を引き起こします。

全反射とは?

全反射は、ガラスやプラスチックなどの材料内部にある光が、臨界角よりも大きい角度で、より低い屈折率の材料(通常は空気)との境界に遭遇したときに発生します。

長方形のプレートやパイプ、円筒、球体などの特定の形状では、光がガイドの端や終端に到達するまで内部に閉じ込められることがあります。これにより、光は元の光源からガイドに沿って反対側の端まで、最小限の損失で伝送されます。

ガラスと空気の境界における光の挙動と全反射

図4. この光線束は、平行な境界を持つプレート型ライトガイドの内部から始まります。各光線は始点から出て、ガラスと空気の境界に当たります。一部の光線は屈折して(ガイドから)出ますが、臨界角以上の角度で境界に当たる光線は全反射(TIR)してライトガイド内部に反射されます。全反射する光線は、ガイドの長さに沿って全反射を続けます。

光源と出力を示す円筒形ライトガイド

図5. 左側に小型LED光源を備えた非常にシンプルな円筒形ライトガイドです。光は円筒の端面からライトガイドに入射し、光の100%が全反射(TIR)してライトガイド内に閉じ込められ、反対側の端まで伝送されてそこから出射します。

ライトガイドの長さに沿った光の取り出し

ライトガイドの目的が、ガイドの長さに沿って光を取り出すことである場合、設計者はガイドの長さに沿って光取り出し機能を使用できます。これらの機能にはさまざまな形式がありますが、より一般的なものとしては、ペイントドットや、ガイドに切り込まれた小さなプリズム状の構造(テクスチャと呼ばれることが多い)があり、図6に示されています。

これらの光取り出し機能は、機能に当たる光の方向を変え、全反射(TIR)サイクルを破ってガイドから光を取り出します。光取り出し機能の密度やサイズを変化させることで、均一な光出力や、ライトガイドから望ましいパターンを得ることが可能です。一部のテクスチャでは、ライトガイドから出射する光の方向を制御することも可能です。

図6では、以前ガイドに閉じ込められていた光の一部が取り出されており、光源から遠ざかるほどガイドに閉じ込められる光の量が減少します。光の一部は、通常は望ましくない、視線方向とは逆の方向にも取り出されていることに注意してください。これは、ライトガイドのテクスチャ側に反射面を追加して、光をガイド内に再循環させることで改善できます。

視線方向と光取り出し機能を示す円筒形ライトガイド

図6. これは図5と同じライトガイドを示していますが、今回は視線方向とは反対側のライトガイド側面に光取り出し機能が追加されています。

ライトガイドには様々な形状とサイズがあります

ライトガイドは長くまっすぐである必要はありません。湾曲した形状にすることもできます。必要に応じてテーパーを付けたり、フレアを付けたり、断面形状を変更したりできます。自動車のインストルメントパネル、自動車の外装照明アプリケーション、ハンドヘルドデバイスのキーパッドなどを照らすためによく使用される、非常に複雑な形状をとることもできます。

複雑な湾曲形状のライトガイド

図7. このライトガイドは、自動車の内装または外装アプリケーションで使用される可能性のある複雑な形状をしています。右側には、光取り出し機能のクローズアップを見ることができます。

最も重要なライトガイドの中には、テレビ、モニター、時計などのフラットパネルディスプレイを照らすために使用される薄いシート状のものがあります。これらのタイプのライトガイドは、片面に光取り出し機能が成形された薄くて平らなシート状の材料です。光は、通常LEDを使用して、1つまたは複数の端からライトガイドに注入されます。通常は均一である望ましい出力パターンは、光取り出し機能を慎重に配置することで実現されます。システムの複雑さのため、望ましい光分布を達成するためにテクスチャの配置を最適化するには、照明設計ソフトウェアが必要です。

小型ハンドヘルドデバイス用フラットパネル型ライトガイド

図8. この図は、小型ハンドヘルドデバイス用のフラットパネル型ライトガイドを示しています。3つのLEDが底部からライトガイドに光を注入し、光取り出し機能は、設計者が制御部を照らすために光を取り出したい場所にのみ配置されています。右側の画像は、結果として得られる光パターンを示しています。

ライトガイドは光ファイバーの形をとることもできます。光ファイバーは、高屈折率の中心コアと低屈折率のクラッドで構成された、非常に細く柔軟なガラスの「ワイヤー」です。光ファイバーは長距離にわたって光を伝送するのに非常に有用であり、電気通信、医療画像処理、レーザー手術などの多様なアプリケーションで広く使用されています。

光ガイドの形状が与える影響

光ガイドは曲げたり、より複雑な形状にしたりできますが、光の漏れが多く発生するのはこれらの曲がり部分です。曲がり部分では、TIRによって閉じ込められた光の一部が臨界角未満でガイド境界に到達し、光ガイドから漏れ出す可能性があります。これは、ソフトウェアでの設計とシミュレーションを通じて慎重に管理する必要があります。

65度の曲がりを持つ円筒形光ガイドで10%の光損失を示す

図9. この円筒形光ガイドは65度の曲がりを持ち、光の約10%を損失します。曲がりがきつくなるほど、曲がり部分で光ガイドから漏れ出す光が多くなります。

光ガイドをテーパー加工することでも漏れが発生する可能性があります。一般的に、光源から離れるにつれて断面積を大きくしても問題は発生しませんが、断面積を小さくすると、通常、漏れによって、またはガイド内の光が逆転して光源に戻されることによって損失が生じます。これは、光ガイドに挿入される光が広い角度範囲をカバーする場合に特に顕著です。

光源とは反対側の端部がテーパー加工された円筒形光ガイド

図10. この円筒形光ガイドは、光源とは反対側の端部に向かって断面積を大きくするようにテーパー加工されています。この場合、光の100%がガイドを通過して出射面に伝送されます。

光源とは反対側の端部がテーパー加工された円筒形光ガイド

図11. これは図10と同じ光ガイドですが、ガイドの断面積を小さくするためにテーパーが逆になっています。この場合、かなりの光漏れが発生し、光の約6%しか出射面に到達しません。

ライトガイドが重要な理由

ライトガイドは、光源そのものを配置することが困難、または不可能な場所に光を導くことができます。たとえば、ライトガイドを使用して光源を極端な環境から隔離したり、光源とその関連電子機器をより便利な場所に配置したりできます。抽出ライトガイドを使用して冷凍ケース内の蛍光灯を置き換えることで、光源を冷凍庫の外に配置してエネルギー効率を高めることができます。もう一つの例は、患者の近くに電子機器を置かずに、外科手術環境用の光を作り出すことです。

適切な光抽出技術を使用することで、ライトガイドは多様な形状をとることができ、よりスタイリッシュな自由度を提供するため、現代のヘッドライトやテールライトのデザインに特に人気があります。多くのメーカーが、独自に成形されたエクステリアライティングのデザインを車の特徴的なブランディング要素として使用しています。ライトガイドのその他の車載アプリケーションには、計器やその他のダッシュボードの照明、インテリア全体のマップライトやアクセントライトなどがあります。

車のテールライトのクローズアップ

図12. 自動車のテールランプに使用されている光ガイド。光ガイドは、信号装置としてもスタイリング要素としても使用されています。

光ガイドの一般的な用途は、広い領域に光を均一に分配することです。そのアプリケーションは、情報表示から制御照明、アクセント照明まで多岐にわたります。光を分配する能力により、照明エンジニアは少数の高出力光源を利用でき、システムを簡素化し、コストを削減できます。また、省エネLEDと連携するため、光ガイドは多くの照明シナリオで効率的でコスト削減に貢献するソリューションを提供できます。

ライトガイドの設計方法

光ガイドは比較的単純な受動デバイスですが、光との相互作用は複雑です。適切に機能し、望ましい点灯外観を持つ光ガイドを設計するには、慎重なエンジニアリングが必要です。LightToolsやLucidShapeなどの照明シミュレーションツールは、照明エンジニアに、プロトタイプを製作する時間、費用、労力を費やす前に、光ガイド/光源の組み合わせの性能を設計、最適化、分析するための適切なツールセットを提供します。ソフトウェアでのモデルの性能に満足したら、エンジニアはプロトタイプを実装し、シミュレーション結果を実際の測定値と照合できます。

抽出型光ガイドの設計はさらに複雑です。エンジニアは、光ガイドから望ましい出力を得るために、テクスチャを適切に配置する必要があります。また、抽出された光が進む方向も検証する必要があり、これは点灯した光ガイドの明るさと外観に影響を与えます。これらを実行し、多くの光ガイドに求められる複雑な形状を管理するには、LightToolsやLucidShapeのような専門ツールが必要です。

光学設計エンジニアリングソフトウェアを探す

LightToolsおよびLucidShapeで利用可能なLight Guide Designerツールを使用して、抽出型光ガイドの作成、設計、最適化、および性能評価の全プロセスを自動化します。

ラップトップで共同作業する2人の女性

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?