Was ist ein Lichtleiter?

Definition eines Lichtleiters

Ein Lichtleiter – manchmal auch Lichtrohr genannt – ist ein Gerät, das Licht von einer Lichtquelle (üblicherweise einer LED) zu einem Ort leitet, an dem das Licht benötigt wird.

Lichtleiter bestehen üblicherweise aus Glas oder Kunststoff und weisen typischerweise einen Brechungsindex von etwa 1,5 auf. Licht, das innerhalb des korrekten Winkelbereichs in den Lichtleiter eingekoppelt wird, wird durch Totalreflexion im Leiter gefangen. Dort verbleibt es, bis es durch eine Auskopplungsvorrichtung austritt, vollständig vom Material absorbiert wird oder unter einem Winkel unterhalb der Grenzreflexionsgrenze auf eine Oberfläche trifft.

In manchen Fällen besteht das Ziel darin, das Licht von einem Ende des Lichtleiters zum anderen zu bewegen. In anderen Fällen geht es darum, das Licht entlang des Lichtleiters zu extrahieren und in eine bestimmte Richtung zu lenken. Dadurch erscheint der Lichtleiter beleuchtet. Diese Extraktion wird durch das Hinzufügen von Komponenten wie Farbpunkten oder Texturen (kleine Erhebungen oder Löcher) erreicht, die die Lichtreflexion beeinflussen, die Totalreflexion aufheben und das Licht aus dem Lichtleiter austreten lassen.

Andere Lichtleitertypen homogenisieren das Licht einer oder mehrerer Lichtquellen. Indem das Licht entlang des Lichtleiters geleitet und an den Seiten reflektiert wird, wird es „gemischt“, und das am Ende des Lichtleiters austretende Licht ist räumlich und winkelmäßig gleichmäßig.

Lichtleiter als Mischstab

Abbildung 1. Der Lichtleiter in diesem Beispiel ist ein Mischstab, wie er beispielsweise in Projektoren verwendet wird. Er homogenisiert das Licht einer herkömmlichen Lichtquelle und eines Reflektors. Auf der Eingangsseite ist die Lichtintensität in der Mitte stark ausgeprägt; auf der Ausgangsseite ist das Licht gleichmäßig über die gesamte Austrittsfläche des Lichtleiters verteilt, der ein Seitenverhältnis von 16:9 aufweist.

Was ist der Brechungsindex?

Bei lichtdurchlässigen Materialien wie Glas, Wasser oder Luft gibt der Brechungsindex die Geschwindigkeit an, mit der sich Licht durch das Material ausbreitet. Je höher der Index, desto langsamer breitet sich das Licht im Material aus. Die folgende Gleichung beschreibt den Brechungsindex eines Materials:

Lichtleiter: Index einer Materialgleichung

Dabei ist n der Brechungsindex, c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und v die Phasengeschwindigkeit des Lichts im Material. Vakuum, das streng genommen kein Material ist, hat einen Brechungsindex von 1. Wasser hat einen Brechungsindex von 1,3333. Gläser und Kunststoffe, die typischerweise für Lichtleiter verwendet werden, haben für sichtbares Licht einen Brechungsindex von etwa 1,45 bis 1,6.

Wenn Licht auf die Grenzfläche zwischen zwei Materialien mit unterschiedlichen Brechungsindizes trifft, wird das durch die Grenzfläche hindurchtretende Licht gebrochen, wodurch sich seine Richtung ändert. Dieser Vorgang wird als Brechung bezeichnet und unterliegt dem Snelliusschen Brechungsgesetz.

Was besagt das Snellius'sche Gesetz?

Das Snellius'sche Brechungsgesetz besagt, dass der Austrittswinkel des Lichts sowohl vom Einfallswinkel als auch vom Unterschied der Brechungsindizes der Materialien abhängt. Je größer der Unterschied der Brechungsindizes und je größer der Einfallswinkel, desto stärker die Brechung. Das Snellius'sche Brechungsgesetz lautet: n = θ₁ + θ₂, wobei n der Brechungsindex und θ der Einfallswinkel des Lichts in Material 1 oder Material 2 ist.

Snelliussches Brechungsgesetz

Abbildung 2. Snelliussches Brechungsgesetz.

Snells Brechungsgesetz

Abbildung 3. Ein Lichtstrahl, der an einer ebenen Fläche gebrochen wird. Die gestrichelte Linie stellt die Normale zur Materialgrenze dar, und die im Snelliusschen Brechungsgesetz verwendeten Größen sind in der Abbildung angegeben.

Was ist der kritische Winkel?

Die Lösung des Snelliusschen Brechungsgesetzes ergibt den Austrittswinkel des Lichts wie folgt:

Auflösen des Snelliusschen Brechungsgesetzes zur Bestimmung des Austrittswinkels des Lichts

Im Spezialfall, dass das Licht innerhalb des Materials mit dem höheren der beiden Brechungsindizes eintritt, finden wir einen Winkel θ₁, ab dem die Gleichung nicht mehr lösbar ist. Dies ist der Fall, wenn der Ausdruck in den eckigen Klammern größer als 1 ist. Der Wert für θ₁, bei dem der Ausdruck in den eckigen Klammern genau 1 ergibt, der sogenannte kritische Winkel, ist durch die Gleichung gegeben:

Gleichung für den kritischen Winkel

Beispielsweise ergibt sich für ein Material mit Brechungsindex 1,5 in Luft (Brechungsindex 1) ein Grenzwinkel von 41,81°. Licht, das unter einem Winkel größer als dieser Grenzwinkel auf die Oberfläche trifft, kann nicht gebrochen werden, und so wird 100 % des Lichts in das Material zurückreflektiert – es kommt zur Totalreflexion.

Was ist Totalreflexion?

Totalreflexion tritt auf, wenn Licht, das sich im Inneren eines Materials wie Glas oder Kunststoff befindet, auf eine Grenzfläche zu einem Material mit einem niedrigeren Brechungsindex (typischerweise Luft) unter einem Winkel trifft, der größer als der Grenzwinkel ist.

Bei bestimmten Formen, wie beispielsweise rechteckigen Platten oder Rohren, Zylindern oder Kugeln, kann Licht im Lichtleiter eingeschlossen werden, bis es dessen Ränder oder Enden erreicht. Dadurch wird der Lichttransport von der ursprünglichen Lichtquelle durch den Lichtleiter bis zum anderen Ende mit minimalen Verlusten ermöglicht.

Verhalten von Licht an einer Glas-Luft-Grenzfläche Angezeigt Totalreflexion

Abbildung 4. Dieser Lichtstrahlenfächer entsteht innerhalb eines Plattenlichtleiters mit parallelen Begrenzungen. Jeder Strahl tritt vom Ausgangspunkt aus und trifft auf die Glas-Luft-Grenzfläche. Einige Strahlen werden gebrochen (und treten aus), während diejenigen, die unter einem Winkel oberhalb des kritischen Winkels der Totalreflexion auf die Grenzfläche treffen, in den Lichtleiter zurückreflektiert werden. Strahlen, die die Totalreflexion erreichen, setzen ihre Totalreflexion entlang der gesamten Länge des Lichtleiters fort.

Zylindrischer Lichtleiter Angezeigt Quelle und Ausgabe

Abbildung 5. Ein sehr einfacher zylindrischer Lichtleiter mit einer kleinen LED-Lichtquelle auf der linken Seite. Das Licht tritt durch die Stirnfläche des Zylinders in den Lichtleiter ein, wird vollständig gestreut (TIR) ​​und im Lichtleiter eingeschlossen, bevor es zum gegenüberliegenden Ende weitergeleitet und dort wieder austritt.

Lichtaustritt entlang eines Lichtleiters

Soll der Lichtleiter Licht entlang seiner Länge auskoppeln, kann der Entwickler Auskopplungsstrukturen entlang des Leiters verwenden. Diese Strukturen können vielfältig sein; zu den gängigsten gehören Farbpunkte und kleine, prismenartige Einschnitte in den Leiter (oft als Texturen bezeichnet), wie in Abbildung 6 dargestellt.

Diese Extraktionsstrukturen verändern die Richtung des auftreffenden Lichts, unterbrechen die Totalreflexionswelle und extrahieren das Licht aus dem Lichtleiter. Durch Variieren der Dichte oder Größe der Extraktionsstrukturen lässt sich eine gleichmäßige Lichtausbeute oder sogar ein gewünschtes Lichtmuster erzielen. Bei bestimmten Oberflächenstrukturen kann zudem die Richtung des aus dem Lichtleiter austretenden Lichts gesteuert werden.

In Abbildung 6 wird ein Teil des zuvor im Lichtleiter eingeschlossenen Lichts nun ausgekoppelt. Die im Lichtleiter eingeschlossene Lichtmenge nimmt mit zunehmendem Abstand von der Lichtquelle ab. Beachten Sie, dass ein Teil des Lichts auch entgegen der direkten Blickrichtung ausgekoppelt wird, was normalerweise unerwünscht ist. Dies lässt sich beheben, indem auf der strukturierten Seite des Lichtleiters eine reflektierende Oberfläche angebracht wird, um das Licht in den Lichtleiter zurückzuführen.

Zylindrischer Lichtleiter Angezeigt Blickrichtung und Extraktionsfunktionen

Abbildung 6. Diese zeigt denselben Lichtleiter wie in Abbildung 5, jedoch wurden diesmal auf der der Blickrichtung abgewandten Seite des Lichtleiters Extraktionselemente hinzugefügt.

Lichtleiter gibt es in vielen Formen und Größen.

Lichtleiter müssen nicht lang und gerade sein. Sie können auch gebogene Formen annehmen. Sie können sich verjüngen, erweitern oder ihre Querschnittsform nach Bedarf verändern. Sie können sehr komplexe Formen annehmen, die häufig zur Beleuchtung von Instrumententafeln, Außenbeleuchtungen und Tastaturen in Mobilgeräten verwendet werden.

Lichtleiter in komplexer, gekrümmter Form

Abbildung 7. Dieser Lichtleiter hat eine komplexe Form und könnte im Automobil-Innen- oder -Außenbereich eingesetzt werden. Rechts ist eine Nahaufnahme der Auskopplungselemente zu sehen.

Zu den wichtigsten Lichtleitern zählen flache Folien, die zur Beleuchtung von Flachbildschirmen in Fernsehern, Monitoren, Uhren und anderen Geräten eingesetzt werden. Diese Lichtleiter bestehen aus dünnen, flachen Materialplatten mit eingegossenen Austrittsöffnungen auf einer Seite. Das Licht wird von einer oder mehreren Kanten, üblicherweise mittels LEDs, in den Lichtleiter eingekoppelt. Das gewünschte, in der Regel gleichmäßige Lichtverteilungsmuster wird durch die präzise Anordnung der Austrittsöffnungen erzielt. Aufgrund der Komplexität des Systems ist eine Beleuchtungsplanungssoftware erforderlich, um die Anordnung der Oberflächenstrukturen für die gewünschte Lichtverteilung zu optimieren.

Flacher Lichtleiter für ein kleines, handliches Gerät

Abbildung 8. Diese Abbildung zeigt einen flachen Lichtleiter für ein kleines, handliches Gerät. Drei LEDs koppeln Licht von unten in den Lichtleiter ein. Die Auskopplungselemente befinden sich nur dort, wo der Entwickler Licht zur Beleuchtung von Bedienelementen benötigt. Das Bild rechts zeigt das resultierende Lichtmuster.

Lichtleiter können auch in Form von Glasfasern vorliegen. Glasfasern sind sehr dünne, flexible „Drähte“ aus Glas, bestehend aus einem Kern mit hohem Brechungsindex und einem Mantel mit niedrigerem Brechungsindex. Glasfasern eignen sich hervorragend zur Lichtübertragung über große Entfernungen und finden breite Anwendung in Bereichen wie Telekommunikation, medizinischer Bildgebung und Laserchirurgie.

Welchen Einfluss hat die Form auf den Lichtleiter?

Obwohl Lichtleiter gebogen und komplexere Formen annehmen können, tritt der größte Teil des Lichtverlusts an diesen Krümmungen auf. An einer Krümmung kann ein Teil des durch Totalreflexion eingefangenen Lichts unter einem Winkel unterhalb des kritischen Winkels auf die Leitergrenze treffen und aus dem Lichtleiter austreten. Dies muss durch sorgfältige Konstruktion und Simulation in Software berücksichtigt werden.

Zylindrischer Lichtleiter mit einer 65-Grad-Biegung Angezeigt 10 Prozent Lichtverlust

Abbildung 9. Dieser zylindrische Lichtleiter weist eine 65-Grad-Biegung auf und verliert dabei etwa 10 % des Lichts. Je enger die Biegung, desto mehr Licht tritt an der Biegung aus dem Lichtleiter aus.

Auch eine Verjüngung des Lichtleiters kann zu Lichtverlusten führen. Im Allgemeinen verursacht eine Vergrößerung des Querschnitts mit zunehmendem Abstand von der Lichtquelle keine Probleme. Eine Verkleinerung des Querschnitts führt jedoch meist zu Verlusten, entweder durch Lichtverluste oder indem das Licht im Lichtleiter umgekehrt und zur Lichtquelle zurückgelenkt wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn das in den Lichtleiter eingekoppelte Licht einen großen Winkelbereich abdeckt.

Zylindrischer Lichtleiter, der sich an einem Ende gegenüber der Lichtquelle verjüngt.

Abbildung 10. Dieser zylindrische Lichtleiter wurde verjüngt, um den Querschnitt zum dem Lichtquellen abgewandten Ende hin zu vergrößern. In diesem Fall werden 100 % des Lichts durch den Lichtleiter zur Austrittsfläche übertragen.

Zylindrischer Lichtleiter, der sich an einem Ende gegenüber der Lichtquelle verjüngt.

Abbildung 11. Dies ist derselbe Lichtleiter wie in Abbildung 10, jedoch ist die Verjüngung umgekehrt, um den Querschnitt des Leiters zu verringern. In diesem Fall gelangen aufgrund erheblicher Lichtstreuung nur etwa 6 % des Lichts zur Austrittsfläche.

Warum sind Lichtleiter wichtig?

Ein Lichtleiter kann Licht an Orte lenken, an denen die Lichtquelle selbst schwer oder gar nicht zu platzieren ist. Beispielsweise kann man mit einem Lichtleiter eine Lichtquelle vor extremen Umgebungsbedingungen schützen oder die Lichtquelle und die zugehörige Elektronik an einem besser zugänglichen Ort anbringen. Lichtleiter können beispielsweise Leuchtstoffröhren in Kühlvitrinen ersetzen, wodurch die Lichtquelle außerhalb des Kühlraums platziert und somit die Energieeffizienz gesteigert wird. Ein weiteres Beispiel ist die Beleuchtung eines Operationssaals, ohne dass sich Elektronik in unmittelbarer Nähe des Patienten befindet.

Durch geeignete Lichtauskopplungstechniken lassen sich Lichtleiter in vielfältigen Formen realisieren. Dies ermöglicht eine größere gestalterische Freiheit und macht sie besonders beliebt für moderne Scheinwerfer- und Rücklichtdesigns. Viele Hersteller nutzen einzigartig geformte Außenbeleuchtungen als unverwechselbares Markenelement ihrer Fahrzeuge. Weitere Anwendungsbereiche für Lichtleiter im Automobilbereich sind Instrumenten- und Armaturenbrettbeleuchtung sowie Kartenleuchten und Akzentbeleuchtung im gesamten Innenraum.

Nahaufnahme eines Autorücklichts

Abbildung 12. Lichtleiter in einer Kfz-Rückleuchte. Die Lichtleiter dienen sowohl als Signalgeber als auch als Gestaltungselement.

Lichtleiter werden häufig eingesetzt, um Licht gleichmäßig über eine größere Fläche zu verteilen. Ihre Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig und reichen von Informationsanzeigen über Steuerungsbeleuchtung bis hin zu Akzentbeleuchtung. Dank der Lichtverteilung kann ein Beleuchtungsplaner mit weniger leistungsstarken Lichtquellen auskommen, was das System vereinfacht und Kosten spart. Da Lichtleiter mit energiesparenden LEDs kompatibel sind, bieten sie in vielen Beleuchtungsszenarien eine effiziente und kostengünstige Lösung.

Wie entwirft man einen Lichtleiter?

Obwohl Lichtleiter relativ einfache passive Bauelemente sind, ist die Wechselwirkung von Licht mit ihnen komplex. Die Entwicklung eines Lichtleiters mit optimaler Funktion und gewünschter Lichtwirkung erfordert sorgfältige Ingenieursarbeit. Simulationsprogramme für Beleuchtung wie LightTools und LucidShape bieten Beleuchtungsingenieuren die notwendigen Werkzeuge, um die Leistung einer Lichtleiter-/Lichtquellen-Kombination zu entwerfen, zu optimieren und zu analysieren, bevor Zeit, Geld und Aufwand in die Prototypenentwicklung investiert werden. Sobald die Leistung des Softwaremodells überzeugt ist, kann der Ingenieur einen Prototyp implementieren und die Simulationsergebnisse mit realen Messungen vergleichen.

Die Konstruktion von Lichtleitern ist noch komplexer. Ingenieure müssen Texturen präzise platzieren, um die gewünschte Lichtleistung zu erzielen. Zudem muss die Richtung des extrahierten Lichts überprüft werden, da diese Helligkeit und Erscheinungsbild des beleuchteten Lichtleiters beeinflusst. Für diese Aufgaben und die komplexe Formgebung vieler Lichtleiter ist ein Spezialwerkzeug wie LightTools oder LucidShape erforderlich.

Entdecken Sie die Software für optisches Design und Engineering

Automatisieren Sie den gesamten Prozess der Erstellung, des Designs, der Optimierung und der Leistungsbewertung von Lichtleitern mit dem in LightTools und LucidShape verfügbaren Tool Light Guide Designer.

Zwei Frauen arbeiten gemeinsam an einem Laptop

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?