電力網近代化サミット

2027年1月28日  | 午前10時~午後3時

コンピュータ歴史博物館、カリフォルニア州マウンテンビュー  

概要

「キーサイト・グリッド・モダナイゼーション・サミット」は、電力会社、グリッド技術プロバイダー、標準化団体、研究機関、そしてエネルギーエコシステム全般から集まった上級幹部による限定イベントであり、グリッドの近代化における最も差し迫った課題に取り組むことを目的としています。 経営幹部による基調講演、業界パネルディスカッション、そして目的を絞ったネットワーキングを通じて、電力需要の増加への対応、分散型およびインバータベースの資源の統合、そしてグリッドのデジタル化と相互接続化が進む中でのレジリエンス強化に関する見解に触れることができます。相互運用性、グリッドコンプライアンス、サイバーセキュリティに関する知見を得て、投資判断の指針とし、導入リスクを低減させ、エネルギーの未来を形作るリーダーたちとのつながりを築きましょう。 

自信を持って送電網の近代化を推進しましょう。

主要講演者

講演者

トーマス・ゲッツル
トーマス・ゲッツル

副社長兼ゼネラルマネージャー
 

Keysight Technologies

マーク・ロービー
マーク・ロービー

上級副社長兼チーフエンジニア 

NERC

パトリック・C・ミラー
Patrick Miller

代表取締役社長兼CEO
 

Ampyx Cyber

マーク・オルティス
マーク・オルティス

ソリューションコンサルティング部門長

シュナイダーエレクトリック

ファラー・サイード
ファラー・サイード

ディレクター
 

フロスト&サリバン

Andrew Cifala
Andrew Cifala

校長兼リーダー
 

Keysight Technologies

アジェンダ

アジェンダ

デジタル化・分散化が進み、運用面でも複雑化している電力系統における戦略的選択肢

電力事業者が負荷の増加、分散型エネルギー資源(DER)の導入、そして運用リスクの高まりに直面する中、もはや問題は「近代化を行うかどうか」ではなく、「複雑さやリスクを増大させることなく、どのように近代化を進めるか」にあります。このオープニング基調講演では、電力網がますますデジタル化・分散化が進み、運用面でも複雑化する中で、電力事業者、テクノロジープロバイダー、およびパートナーが下すべき戦略的選択を整理し、サミットの幕開けを飾ります。 参加者の皆様には、今日の経営陣の課題を形作る主要なテーマと、レジリエンス、相互運用性、コンプライアンス、サイバーセキュリティが、もはや個別に扱うことができない理由についてお聞きいただけます。

規格、相互運用性、そしてグリッド統合の未来

エネルギー構成の変化が加速する中、送電網のコンプライアンスは、安全かつ拡張性のある近代化を実現するための重要な要素として浮上しています。本セッションでは、進化し続ける送電網規則、系統連系要件、および地域基準が、導入のスピード、運用上の確実性、そしてステークホルダーの信頼にとってなぜ極めて重要になりつつあるのかについて考察します。

 

また、本ディスカッションでは、より明確な規格の整合性や、IEEE 1547およびIEEE 1547.1などの検証可能な適合性確認メカニズムに支えられた、より強力な相互運用性についても検討します。経営陣の皆様には、多様な技術にまたがるコンプライアンス上の課題が、いかにして遅延、複雑化、リスクを招くか、そして信頼性の高い統合を実現するために、なぜテスト、認証、検証に対するより強力なアプローチが今や不可欠となっているのかについてご説明します。

現代の電力網の安全確保:相互接続がますます進むエネルギー・エコシステムにおけるサイバーセキュリティ

サイバーセキュリティは今や、送電網の信頼性やシステムの安全性と切り離せないものとなっています。送電網の運用がますますデジタル化・相互接続化されるにつれ、サイバーインシデントは大規模な運用障害を引き起こす可能性があり、ITシステムだけでなく、現実世界の電力供給にも影響を及ぼします。NERC CIP-015などの新たな規制要件は、境界防御のみから、重要な送電網環境内の内部ネットワークを継続的に可視化する方向への転換を反映しています。

 

本セッションでは、電力事業者が、監査主導のコンプライアンスから、リアルタイムの状況把握、運用上の信頼性、および経営陣レベルでのリスク可視性を提供するセキュリティアーキテクチャへとどのように進化しているか、また、その変化が調達、システム統合、および長期的な送電網のレジリエンスにどのような意味を持つのかについて考察します。

グリッド近代化の推進力としての相互運用性

電力会社の近代化が進む中、真のボトルネックは技術の可用性ではなく、大規模なシステム間の連携を図る難しさにあることがよくあります。本パネルディスカッションでは、業界のリーダーたちを集め、相互運用性がどのように導入を加速し、統合に伴う摩擦を軽減し、分散型エネルギー資源(DER)、制御プラットフォーム、および送電網インフラ全体にわたる柔軟性を向上させることができるかを検証します。経営幹部の方々に向けて、本セッションでは、より優れた相互運用性戦略が、スケーラビリティの向上、リスクの低減、そして送電網近代化への投資からより持続的な価値を引き出すためにどのように役立つかを重点的に解説します。

外部からの混乱下における電力網の回復力

異常気象、政策の転換、地政学的な不確実性、サプライチェーンの混乱などが、電力・ガス事業者のレジリエンスに対する考え方を一変させつつあります。本戦略セッションでは、社内業務にとどまらず、現在、送電網の性能、復旧、および投資の優先順位に影響を与えている外部要因について検証します。参加者は、主要企業がどのように備えを強化し、対応戦略を改善し、より変動の激しい事業環境を考慮したレジリエンス計画を策定しているかについて、経営幹部の視点から理解を深めることができます。

デジタル・ハイブリッドエネルギーシステムにおけるグリッドのレジリエンス

電力系統がますますソフトウェア定義化され、双方向化され、分散型資産への依存度が高まる中で、「レジリエンス」とは何を意味するのでしょうか?本セッションでは、分散型エネルギー資源(DER)の拡大、デジタル制御、そして負荷の迅速な接続に対する圧力の高まりによって形作られるハイブリッドエネルギーシステムの電力系統において、電力会社や業界のリーダーたちがどのようにレジリエンスを再定義しているかを検証します。参加者は、よりダイナミックな環境において、電力の供給速度と信頼性、運用可視性、そして長期的な電力系統の安定性とのバランスを取るための経営的視点を得ることができます。

近代化からレジリエンスへ:今後の道筋における経営陣の優先課題

今日の電力業界のリーダーたちにとって、課題はもはや送電網をいかに近代化するかではなく、相互運用性、コンプライアンス、サイバーセキュリティ、そして運用戦略を一体的に推進することで、その近代化をいかに真に強靭なものにするかという点にあります。このクロージングセッションでは、本イベントで得られた重要な知見を総括し、今後の経営課題へと落とし込みます。参加者の皆様には、より安全で、拡張性が高く、管理しやすく、強靭な送電網を支えるために必要な具体的な行動方針について、より明確な展望を持って会場を後にしていただけるでしょう。

会場

コンピュータ歴史博物館でイノベーションを体験しよう

シリコンバレーの中心にあるコンピュータ歴史博物館へ、ぜひお越しください。ここでは、コンピューティングの進化と電力網の近代化の未来が交わります。この刺激的な会場は、デジタル技術、インテリジェントシステム、そしてイノベーションが、いかにして電力網を変革しつつあるかを探求するのに最適な場となっています。

キーサイト・グリッド・モダナイゼーション・サミット

登録

登録する

定員に限りがあります。今すぐお申し込みください。