Gipfeltreffen zur Modernisierung der Stromnetze

28. Januar 2027 | 10:00–15:00 Uhr

Computer History Museum, Mountain View, Kalifornien  

Überblick

Der Keysight Grid Modernization Summit ist ein exklusives Treffen hochrangiger Führungskräfte aus Energieversorgungsunternehmen, Anbietern von Netztechnologie, Normungsorganisationen, Forschungseinrichtungen und dem gesamten Energieökosystem. Im Mittelpunkt stehen die drängendsten Herausforderungen der Netzmodernisierung. In Keynotes von Führungskräften, Branchenpanels und gezielten Networking-Möglichkeiten erhalten Sie Einblicke in die Bewältigung des steigenden Strombedarfs, die Integration dezentraler und wechselrichterbasierter Energiequellen sowie die Stärkung der Resilienz im Zuge der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung der Stromnetze. Gewinnen Sie Erkenntnisse zu Interoperabilität, Netzkonformität und Cybersicherheit, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen, Implementierungsrisiken zu minimieren und Kontakte zu den führenden Köpfen der Energiewende zu knüpfen. 

Modernisieren Sie Ihre Stromnetze mit Zuversicht.

Hauptredner

Redner

Thomas Goetzl
Thomas Goetzl

Vizepräsident & Geschäftsführer
 

Keysight-Technologien

Mark Lauby
Mark Lauby

Leitender Vizepräsident und Chefingenieur 

NERC

Patrick C Miller
Patrick Müller

Präsident und CEO
 

Ampyx Cyber

Mark Ortiz
Mark Ortiz

Leiter der Lösungsberatung

Schneider Electric

Farah Saeed
Farah Saeed

Direktor
 

Frost & Sullivan

Andrew Cifala
Andrew Cifala

Schulleiter & Leiter
 

Keysight-Technologien

Tagesordnung

Tagesordnung

Strategische Entscheidungen für ein digitales, verteiltes und betrieblich komplexes Stromnetz

Angesichts steigender Lastzuwächse, zunehmender Nutzung dezentraler Energieerzeugung und wachsender Betriebsrisiken stellt sich für Energieversorger nicht mehr die Frage nach dem Ob, sondern nach dem Wie der Modernisierung ohne zusätzliche Komplexität und Risiken. Die Eröffnungsrede legt den Grundstein für den Gipfel, indem sie die strategischen Entscheidungen aufzeigt, die Energieversorger, Technologieanbieter und Partner angesichts der zunehmenden Digitalisierung, Dezentralisierung und Betriebskomplexität der Stromnetze treffen müssen. Die Teilnehmer erfahren die wichtigsten Themen, die die Agenda der Führungskräfte von heute prägen, und warum Resilienz, Interoperabilität, Compliance und Cybersicherheit nicht länger isoliert betrachtet werden dürfen.

Standards, Interoperabilität und die Zukunft der Netzintegration

Angesichts des sich beschleunigenden Wandels des Energiemixes erweist sich die Einhaltung der Netzvorschriften als entscheidender Faktor für eine sichere und skalierbare Modernisierung. In dieser Sitzung wird erläutert, warum die sich weiterentwickelnden Netzanschlussbedingungen, Verbindungsanforderungen und regionalen Standards eine zentrale Rolle für die Geschwindigkeit der Implementierung, die Betriebssicherheit und das Vertrauen der Stakeholder spielen.

 

Die Diskussion wird auch untersuchen, wie eine stärkere Interoperabilität, unterstützt durch eine klarere Ausrichtung der Standards und testbare Konformitätsmechanismen wie IEEE 1547 und IEEE 1547.1, erreicht werden kann. Führungskräfte werden erfahren, wie Compliance-Herausforderungen bei unterschiedlichen Technologien zu Verzögerungen, Komplexität und Risiken führen können – und warum stärkere Ansätze für Tests, Zertifizierung und Validierung heute unerlässlich für eine zuverlässige Integration sind.

Sicherung des modernen Stromnetzes: Cybersicherheit in einem zunehmend vernetzten Energieökosystem

Cybersicherheit ist heute untrennbar mit Netzstabilität und Systemsicherheit verbunden. Da der Netzbetrieb zunehmend digitalisiert und vernetzt wird, können Cyberangriffe massive Betriebsstörungen verursachen und nicht nur IT-Systeme, sondern auch die reale Stromversorgung beeinträchtigen. Neue regulatorische Vorgaben, wie beispielsweise NERC CIP-015, spiegeln einen Wandel von rein peripheren Sicherheitsmaßnahmen hin zu kontinuierlicher interner Netzwerktransparenz in kritischen Netzumgebungen wider.

 

In dieser Sitzung wird untersucht, wie sich die Energieversorgungsunternehmen von einer auditgetriebenen Compliance hin zu Sicherheitsarchitekturen entwickeln, die ein Situationsbewusstsein in Echtzeit, operatives Vertrauen und Risikotransparenz auf Führungsebene ermöglichen, und was dieser Wandel für die Beschaffung, die Systemintegration und die langfristige Netzstabilität bedeutet.

Interoperabilität als Beschleuniger für die Modernisierung von Stromnetzen

Bei der Modernisierung von Energieversorgungsnetzen liegt der eigentliche Engpass oft nicht in der Verfügbarkeit von Technologien, sondern in der Schwierigkeit, Systeme im großen Maßstab miteinander zu verbinden. Dieses Panel bringt Branchenführer zusammen, um zu untersuchen, wie Interoperabilität die Implementierung beschleunigen, Integrationsprobleme reduzieren und die Flexibilität von dezentralen Energieerzeugungsanlagen, Steuerungsplattformen und der Netzinfrastruktur verbessern kann. Führungskräften wird aufgezeigt, wie optimierte Interoperabilitätsstrategien die Skalierbarkeit verbessern, Risiken minimieren und einen nachhaltigeren Nutzen aus Investitionen in die Netzmodernisierung ziehen können.

Netzresilienz bei externen Störungen

Extremwetterereignisse, politische Kurswechsel, geopolitische Unsicherheit und Lieferkettenunterbrechungen verändern die Art und Weise, wie Energieversorger über Resilienz denken. Diese Strategiesitzung beleuchtet nicht nur den internen Betrieb, sondern untersucht auch die externen Faktoren, die die Netzleistung, die Wiederherstellung und die Investitionsprioritäten beeinflussen. Die Teilnehmer erhalten Einblicke aus erster Hand, wie führende Unternehmen ihre Vorsorge stärken, ihre Reaktionsstrategien verbessern und Resilienzpläne entwickeln, die einem volatileren Betriebsumfeld Rechnung tragen.

Netzstabilität in einem digitalen, hybriden Energiesystem

Was bedeutet Resilienz in einem zunehmend softwaredefinierten, bidirektionalen und von dezentralen Anlagen abhängigen Stromnetz? In dieser Session wird untersucht, wie Energieversorger und Branchenführer Resilienz in hybriden Energienetzen neu definieren, die durch das Wachstum dezentraler Energieerzeugungsanlagen, digitale Steuerungssysteme und den steigenden Druck zur schnelleren Lastanbindung geprägt sind. Die Teilnehmer erhalten Einblicke aus Managementperspektive in die Balance zwischen schneller Stromversorgung, Zuverlässigkeit, Transparenz des Betriebs und langfristiger Netzstabilität in einem dynamischeren Umfeld.

Von Modernisierung zu Resilienz: Prioritäten der Führungskräfte für den Weg in die Zukunft

Für die Führungskräfte der Energieversorgungsbranche geht es heute nicht mehr darum, wie das Stromnetz modernisiert werden kann, sondern wie eine wirklich resiliente Modernisierung durch die gleichzeitige Förderung von Interoperabilität, Compliance, Cybersicherheit und Betriebsstrategie erreicht werden kann. In dieser Abschlussveranstaltung werden die wichtigsten Erkenntnisse des Tages zusammengeführt und in konkrete Prioritäten für die zukünftige Entwicklung übersetzt. Die Teilnehmer erhalten einen klareren Überblick über die notwendigen Maßnahmen für ein sichereres, skalierbareres, besser verwaltbares und resilienteres Stromnetz.

Veranstaltungsort

Erleben Sie Innovation im Computer History Museum

Besuchen Sie uns im Computer History Museum im Herzen des Silicon Valley, wo die Entwicklung der Computertechnik auf die Zukunft der Netzmodernisierung trifft. Dieser inspirierende Ort bietet den perfekten Rahmen, um zu erkunden, wie digitale Technologien, intelligente Systeme und Innovationen das Stromnetz verändern.

Keysight Grid Modernisierungsgipfel

Registrieren

Interesse anmelden

Die Plätze sind begrenzt – sichern Sie sich noch heute Ihren Platz!