スペクトラム・アナライザの基礎

ネットワーク解析を強化する4つの機能に関する電子書籍をダウンロード

ネットワークアナライザはSパラメータ測定によく使用されますが、デバイスの特性評価には、時間領域での障害箇所特定、スプリアス調査、非線形コンプレッション測定、およびフィクスチャ ディエンベディングが必要になる場合があります。この電子書籍では、タイムドメイン・リフレクトメトリー(TDR)、スペクトラム解析、ゲインコンプレッション、自動フィクスチャ除去(AFR)という4つのネットワークアナライザ機能がどのようにワークフローを拡張するかを紹介します。

  • 周波数領域の測定を時間領域の応答に変換し、障害箇所の特定やインピーダンス解析を行います。
  • ゲーティングを使用して反射および透過応答を分離し、アイ図やジッタを検証します。
  • 同一の刺激からスペクトラム測定とネットワーク測定の両方を表示し、スプリアスを調査します。
  • 周波数および電力全般にわたるゲインコンプレッション測定を自動化します。
  • フィクスチャの影響を除去し、他の機器で使用するためのディエンベディングファイルをエクスポートします。






.
送信ボタンのクリックによりお客様情報の収集と利用方法をお伝えするプライバシー・ステートメントにご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

次の課題を解決しましょう。

必要な知識を持つ専門家にご相談ください。