IVN物理層テストの課題を克服する方法

ホワイトペーパー

 

データレートの向上がもたらす影響

 

アプリケーション要件により、車両に実装されるE/Eアーキテクチャーの選択が決まります。アーキテクチャーは、使用される通信リンクに最低限の性能要件を課します。例えば、特定のゾーンアーキテクチャーの最小ビットレートは、それをサポートするために必要なIVNに関連しています。接続されている複数のセンサが、生の高解像度データをゾーンECUに送信することを考慮することが重要です。図1は、ケーブルの重量とコストを減らすためにさまざまなセンサを1つのリンクに集約すると、より高いスループット要件が必要になることを示しています。