パワーレベル確度測定の改善 | キーサイト

ホワイトペーパー

テストリスクの軽減、歩留まりの向上、製造コストの削減 

2025年には、多くの自動車が走行中に他の自動車と通信し、データを交換して、衝突の 危険をドライバーに知らせるようになると予測されています。家庭、企業、および軍事分 野での無線利用は、ますます速いペースで広がっています。無線テクノロジーの進化に伴 い、ますます混雑が進む無線周波数(RF)環境での製品の信頼性とカバレージの向上が求め られています。データレートの高速化、帯域幅の拡大、高い周波数バンドの利用によるデ ザイン要件の高度化に伴い、テスト確度の向上と測定リスクの軽減がますます緊急の課題 となっています。 

高い周波数と広い帯域幅によってノイズが増加するため、より正確、精密で再現性の高い 測定が求められています。新しいテクノロジーに対応するには、製品仕様の厳格化が必要 です。デザインチームは、より高い確度、精度、再現性で製品をテストする必要があります。 

必要な距離をカバーするには、混雑したRF環境内で目的の信号を十分な信号強度で正確に 捕捉することが不可欠です。この技術的課題に応えられる企業は、無線レシーバー市場で 優位を維持できます。 

この技術記事では、レシーバー感度をテストするための信号発生器の校正に使用するテス ト機器を評価することで、測定の不確かさ(MU)を大幅に改善できることを示します。