電子書籍
はじめに
77%のお客様が、許容範囲の縮小、製造の複雑さ、顧客の要求レベルの高まりにより、製品品質目標の達成が困難になっていると報告しています。
不正確な製品テストは、計り知れないリスクをもたらします。扱う製品がマイクロチップであれ、大型衛星であれ、技術上およびビジネス上の成功を収めるには確度と再現性が非常に重要です。テストを実施すると、製品が品質基準に適合していることを確認できます。正確なテスト測定は、リスクを最小化し、事業収入を最大化します。どのような測定を実行するかは個々のテストストラテジーによって異なります。テストストラテジーは、以下の3つの領域から構成されます。
• テストシステムのデザイン
• テストシステムの性能(確度と再現性)
• テストシステムの運用
リスクには、市場枠の喪失、製品の回収、評判の低下、収益の損失などがあります。リスクを低減するための最も強力なツールの1つが、しっかりしたテストストラテジーです。測定器の性能の確度が高ければ、製品を意図した仕様と歩留まり目標に確実に適合させることができます。
測定器の確度と再現性には、校正が重要な役割を果たします。いまだに92%の企業が、校正外れの測定器を原因とした回収、製品の不合格、返品の増加、歩留まりの低下を経験しています。
キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!
何をお探しですか?