これまでのベンチ用DC電源にはない7つの機能 | キーサイト

アプリケーションノート

はじめに

エンジニアのベンチにある最も重要なツールの1つが電源です。これは通常、汎用のベンチトップ用DC電源で、LEDへの電源供給から回路への電源供給まで、あらゆることに繰り返し使用されます。電源は最高の機器ではなく、ベンチ用DC電源の機能は一般的に限られていますが、常に正確に動作する必要があります。さらに、テクノロジーの進化に伴い、日常的に使用されるデバイス用電源としてDC電源が用いられることがますます増えているため、ベンチ用DC電源も進化する必要があります。

正確な低電流測定

測定確度はこれまでずっと、ベンチ用DC電源の短所とされてきました。電圧の測定であるか電流の測定であるかに関わらず、ベンチ用DC電源では通常、確度の高い測定ができません。低電流測定ではなおさらです。mAレベルの正確な測定が可能なベンチ用DC電源は、ほとんどありません。

キーサイトのE36300シリーズベンチ用プログラマブルDC電源は、初めて優れた電流測定確度を実現しました。E36300シリーズは、最小数百μAまでの電流を正確に測定できます。実際には、低電流測定レンジで、E36300シリーズの測定器は0.25%+80μAの高い確度で電流を測定できます。ほとんどのベンチ用DC電源がこのレベルの測定が可能なわけではありません。低電流を内部で正確に測定できれば、外部マルチメータの必要性が減り、セットアップが簡単になります。

キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!