ベクトル・ネットワーク・アナライザによるTHzまでの正確なスペクトラム解析 | キーサイト

ホワイトペーパー

はじめに

67GHz~1.1THzの周波数で動作するデバイスの評価は、高い費用がかかる上に困難な場合があります。多くの場合、新しいコンポーネントのデザイン/開発/テストで被試験デバイス(DUT)の性能を完全に理解するには、ネットワーク・アナライザとスペクトラム・アナライザの両方が必要です。ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、主にSパラメータを測定するために使用されます。スペクトラム・アナライザ(SA)は、高調波に関連した信号や非高調波スプリアス信号などの存在を測定するために使用されます。

一般的なトラブルシューティングでは、DUTとVNAまたはSAの接続/切断/再接続を頻繁に行う必要がありますが、これは非常に手間がかかり、測定誤差が生じる原因になる場合があります。1つの解決策として両方の機能を1台の測定器に統合する方法があります。

キーサイトのPNAマイクロ波ネットワーク・アナライザには、高速デジタイザ、デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)、中央演算処理装置(CPU)が内蔵されていて、ハードウェアを追加せずに高性能のマイクロ波スペクトラム・アナライザ機能を実装できます。業界初の統合型VNAでは、Sパラメータ/圧縮/歪み特性評価用の測定器にスペクトラム解析機能を追加することにより、システム接続を簡素化して時間を節約できます。この統合型VNAには、THz周波数までのミリ波/サブミリ波アプリケーション向けに独自の機能があります。

この技術記事では、ミリ波/サブミリ波VNAソリューションに追加された新しいPNAスペクトラム・アナライザ機能を中心に、それを可能にしたテクノロジーとその実現方法について説明します。さらに、テスト機能の統合によって得られる独自の利点についても説明します。

キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!