航空宇宙/防衛アプリケーション用のRFストリーミング | キーサイト

アプリケーションノート

はじめに

レーダー/電子戦(EW)システムには多くのモードがあるため、その特性の評価はきわめて困難な作業です。兵器システムの展開の前に、さまざまなパルス幅、繰り返し間隔、変調方式、周波数アジリティーなどの多くの信号パラメータの検証が必要です。特に重要なのは、脅威-応答相互作用中のタイミング関係です。システムエンジニアは、レーダー警戒受信機が可能性のある脅威を認識するまでの時間だけでなく、システムが適切な応答を生成するまでにかかる時間も正確に測定できる必要があります。

測定における最も重要な問題は、次のようなことです。RF干渉、既知のデバイスからの迷放射、あるいは敵の送信は、従来の測定ツールでは簡単に捕捉できません。このような目的の信号は、多くの場合に予測不可能です。いつ発生するか、どこに現れるか、どれくらい長く続くかは不明です。このような干渉信号の真の性質を十分に理解するには、すべてのイベントを捕捉するために、何秒、何分、あるいは何日ものレコーディング時間が必要となることがあります。高速デジタイザと最新のデジタルインタフェースの出現により、ターンキーRFレコーディングシステムが販売され始めたことで、ミッション中の相互作用の実際のデータが入手できるようになりました。このようなデータセットを利用することにより、実際に起きたことの確実な証拠を得ることができます。さらに、同じデータセットによる再生機能を使用して、配備前にデザインのストレステストやマージンテストを実行できるようになりました。

このアプリケーションノートでは、RFストリーミング/レコーディングソリューションの開発にあたって、システムエンジニアが考慮する必要がある課題や注意事項について説明しています。システムエンジニアは、ミッション中の複雑なRF相互作用を記録したデータセットを作成し、そのデータセットを今後のミッションのための比較データとして利用できます。言い換えれば、「レーダーのシグネチャーは変化したか」という問いに根拠を持って答えることができるようになります。

キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!