アプリケーションノート
はじめに
アンテナアレイは、レーダー、電波天文学、無線通信などのさまざまな分野で、ビームフォーミングを実現するために利用されています。この手法には、空間選択度の向上や干渉への耐性の強化などの利点があります。
今日の困難なシナリオに対処するために、最新のデザインには、アクティブ電子走査アレイ(AESA)が採用されています。このような高度なアレイの特性評価を行うには、テストシステムから生じる位相誤差を最小にすることが重要です。チャネル間の位相コヒーレンスを高めれば、測定の精度が上がり、結果としてビームフォーミングの精度を改善することができます。
競争の激しい今日のビジネス環境では、テスト時間全体の短縮も重要です。多チャネルのシステムに対しては、2つのテスト手法があります。1つは少数のテストチャネルと外部スイッチングを使用したシーケンシャル測定、もう1つは多数のパラレル測定チャネルを使用した同時テストです。既に何年も前から、同時テストは、複数の大型ベンチトップ・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)を使用して実装できるようになっています。最近は、モジュラー型のAXIe/PXIeハードウェアに基づくソリューションにより、測定性能を低下させずに省スペース型のパラレルテストを実装して、テスト時間を短縮できるようになりました。
上記の課題に対応するために、キーサイトは、柔軟性の高い最初の構築システムとなる「リファレンスソリューション」を作成しました。システムハードウェアの一部は、高速なマルチチャネルAXIeデジタイザで構成されています。これらを使用して、最大104個のパラレル測定チャネルを実現できます。もう1つの方法は1スロット/2ポートのPXIVNAを使用する方法で、この場合は最大30個のパラレル測定チャネルを使用できます。このアプリケーションノートでは、最初に測定の問題の概要を説明してから、2種類のシステム構成の概要を示し、これらのソリューションの速度と性能を比較します。
キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!
何をお探しですか?