ホワイトペーパー
はじめに
自動運転車(AV)は、観測、予測、自動的な対策といった状況認識を向上させるテクノロジーに依存します。C-V2X(Cellular Vehicle-to-Everything)は、開発者がより高いレベルの自律運転を実現するために役立つ無線リンクとして登場しました。しかし、C-V2Xは進化する3GPPリリースに基づいて構築されるため、自動車業界を監督する規制機関が数多くあり、テスト要件は変化し続けています。国によってV2X通信の規格が異なるため、グローバルな規格と地域の規格への適合が依然として課題となっています。
これらの課題の基礎を理解するために、本記事では、自動運転を実現するためのC-V2Xの役割、自動車業界に関係する3GPPリリース、高度交通システム(ITS)スタックについて説明します。さらに、複数の地域のさまざまなユースケースを紹介し、進化するC-V2X要件に適合するソリューションを提案いたします。
本ソリューションは、RF層、プロトコル層、アプリケーション層のテストをサポートするだけではありません。基盤となるプラットフォームは、5GNRV2Xの今後のリリースにも対応している必要があります。これを利用することで、C-V2Xの機能性能と2021年のコンフォーマンス要件を確保しながら、高度なAV機能を実現するテクノロジーの配備の加速に注力することができます。
何をお探しですか?