何をお探しですか?
チャイナ・ユニコムがキーサイト社の5Gデバイス試験・検証ソリューションを採用
世界最大手のモバイルオペレータの1社がキーサイトの技術を活用し、5G接続の展開を加速
SANTA ROSA, Calif., May 20, 2020
企業、サービスプロバイダ、政府機関がイノベーションを加速し、より安全でつながった世界を実現するための支援を行っているリーディングテクノロジー企業であるキーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、世界最大手のモバイルオペレータの1社であるチャイナ・ユニコムが、5GスマートフォンおよびCPE(顧客構内設備)が最新の5Gニューラジオ(NR)規格に準拠していることを確認するために、同社の5Gデバイス・テスト・ソリューションを選択したことを発表しました。
チャイナ・ユニコムは2019年11月に初期の5gサービスを開始し、中国の主要都市の消費者にモバイル接続を提供しました。それらのサービスを拡大するために、チャイナ・ユニコムはキーサイトの5Gワイヤレス・テスト・プラットフォームを活用して、新しい5Gモバイルデバイスがパフォーマンス、セキュリティ、プライバシーの面でエンドユーザーの期待を満たしていることを検証します。
チャイナ・ユニコムは、ヘルスケア、教育、交通分野における魅力的なエンドユーザー向けモバイル体験および高度なワイヤレスサービスの展開を加速するために、キーサイトのソリューションを選択しました。5GとWi-Fi 6、クラウドコンピューティング、NB-IoT、人工知能を組み合わせた、セキュアで低遅延のワイヤレス接続ファブリックにより、チャイナ・ユニコムの顧客は、製造業、鉱物採掘、石油・ガス採掘、港湾物流における効率性を向上させることができます。
キーサイトのワイヤレス・テスト・グループの副社長兼ジェネラルマネージャーであるKailash Narayananは、次のように述べています。「キーサイトは、2025年までに20億を超える5G契約に対応すると予測されているグローバルな5G市場をサポートすることに尽力しています。テスト、最適化、セキュリティに対するキーサイトの特定の方式に依存しない総合的なアプローチは、標準化やパートナーシップへの主要な貢献とともに、5Gおよび関連技術のグローバルな普及を加速させる多くのマイルストーンの達成につながっています。」
チャイナ・ユニコムは、プロトコル、無線周波数(RF)、無線リソース管理(RRM)のコンフォーマンス、およびキャリア・受け入れ検証のための幅広いテストケースにアクセスするために、キーサイトの5Gネットワークエミュレーションソリューションを選択しました。
キーサイト・テクノロジーについて
キーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、企業、サービスプロバイダー、政府機関のイノベーション加速を支援し、より安全でつながった世界を実現するリーディングテクノロジー企業です。キーサイトのソリューションは、設計シミュレーション、プロトタイプ検証、製造テスト、ネットワークやクラウド環境での最適化まで、ネットワークを最適化し、電子製品をより低コストで迅速に市場に投入することを可能にします。顧客は、世界の通信エコシステム、航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、半導体、汎用電子機器のエンドマーケットにわたっています。キーサイトの2019会計年度の売上高は43億ドルでした。詳細情報は、www.keysight.comでご覧いただけます。
# # #
キーサイト・テクノロジーに関する追加情報は、ニュースルーム(https://www.keysight.com/go/news)、およびFacebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでご覧いただけます。
キーサイトの連絡先:
Geri Lynne LaCombe, Americas/Europe
+1 303 662‑4748
geri_lacombe@keysight.com
Fusako Dohi, Asia
+81 42 660‑2162
fusako_dohi@keysight.com