FEATURE 

Keysight World 「Live from the Lab」でコンテンツを拡充

エンジニアによって、エンジニアのために企画された代表的なライブ学習イベントが、キーサイトのソート・リーダーシップ・シリーズに加わりました

March 6, 2023

毎年、新技術の台頭により、企業は業界の常識を打ち破り、可能性の再定義を迫られています。成功するには、最新動向を常に把握し、どのトレンドが将来最も大きな影響を与えるかを見極める必要があります。キーサイトは、意思決定者が新技術動向、設計ベストプラクティス、および技術的ソリューションに関して最も必要としている情報を提供するように設計された一連のプレミアム学習イベント「Keysight World」を通じて、企業とその技術チームが絶えず変化するイノベーションの状況を切り開く支援をします。

LFTL機能

Keysight Worldファミリーイベントの一環として、Keysight World: Live from the Lab 2023は、6G、量子、レイアウト、パワー最適化という4つのホットトピックについてのインサイトを提供します。エンジニアによるエンジニアのための設計で、隔月でバーチャル形式で開催されるLive from / the Labは、困難なエンジニアリングの課題を解決するのに役立つ実践的な設計、エミュレーション、およびテストのヒントを取得するのに理想的な場所です。

Live from the Labの各イベントでは、ホストのDaniel Bogdanoffとゲストの専門家が、次のようなホットなエンジニアリングのトレンドやトピックを深く掘り下げます。

回路設計の迷信を打ち破る
March 14
50 Ωのパスを液体窒素に浸すとどうなるかを確認し、その他の切実なエンジニアリングの疑問に対する答えを得ることができます。

IoT向け電力
May 16
バッテリー、DC-DCコンバータ、モノのインターネット(IoT)デバイスの実世界でのパフォーマンスを探索します。

6GおよびRFエンジニアリングの解明
September 12
専門家が最先端のワイヤレス通信技術を分かりやすく解説します。

独自の量子コンピュータを構築しますか?
Date coming soon
現代の量子ラボの内部を覗き見し、この技術を動かしているエンジニアリングを確認します。

こちらからサインアップして、毎日のライブセッションの視聴、賞品の抽選への参加、およびカレンダーリマインダーの設定を行ってください。