Como melhorar a precisão da medição de componentes passivos

Medidor LCR portátil
+ Medidor LCR portátil

Condições de controle para medições repetíveis de impedância

A precisão da medição de componentes passivos depende do controle das condições elétricas sob as quais a resistência, a capacitância, a indutância e a impedância são medidas. O teste requer um medidor de indutância, capacitância e resistência (LCR), um suporte ou conjunto de cabos apropriado, uma frequência de teste definida e uma conexão repetível com o dispositivo em teste. Comece selecionando uma frequência de teste que represente o comportamento do componente que está sendo avaliado, pois a reatância capacitiva e indutiva variam com a frequência e podem alterar tanto o valor da medição primária quanto os parâmetros secundários associados. A seleção da frequência de teste deve, portanto, permanecer consistente ao comparar componentes, verificar valores nominais ou repetir medições ao longo do tempo. O parâmetro de medição selecionado também deve corresponder à característica elétrica que está sendo avaliada. Resistência, capacitância e indutância podem ser representadas por meio de circuitos equivalentes em série ou em paralelo, dependendo da impedância do componente e das condições de operação. A seleção de uma representação adequada do circuito equivalente ajuda a garantir que o valor exibido corresponda ao comportamento elétrico que está sendo avaliado. Um medidor LCR também pode fornecer parâmetros como magnitude da impedância, ângulo de fase, fator de dissipação, fator de qualidade ou resistência em série equivalente, que podem ser avaliados juntamente com o valor primário do componente. Estabelecer essas condições de medição antes da coleta de dados fornece uma base controlada para a medição de componentes passivos e torna as diferenças entre as medições mais fáceis de interpretar. Quando as medições são comparadas em várias frequências, os engenheiros podem determinar se as variações se originam da resposta em frequência esperada do componente, e não de configurações de teste inconsistentes. Essa abordagem contribui para a precisão da medição de impedância ao tratar a frequência, o parâmetro de medição, o circuito equivalente e o método de conexão como partes definidas do teste, em vez de configurações incidentais do instrumento.

A interface física de medição também deve ser controlada, pois os dispositivos de fixação, adaptadores, cabos de teste, contatos e condutores circundantes podem introduzir resistência, capacitância e indutância indesejadas no resultado. A compensação do dispositivo de fixação é utilizada para reduzir esses efeitos elétricos residuais antes da medição do componente. A compensação em aberto permite caracterizar a admitância parasita associada ao dispositivo de fixação quando nenhum dispositivo está conectado, enquanto a compensação em curto permite caracterizar a impedância em série residual quando os terminais de medição estão conectados entre si. O procedimento de compensação aplicável deve ser realizado utilizando o mesmo dispositivo de fixação, os mesmos cabos, a mesma geometria de conexão e as mesmas condições de medição que serão utilizadas para o dispositivo em teste. Após a compensação, a geometria do dispositivo de fixação deve permanecer inalterada, de modo que a correção continue a representar a interface de medição. O comprimento dos cabos, a pressão de contato, o posicionamento do componente e a limpeza dos terminais também devem permanecer consistentes entre as medições. Essas práticas tornam-se cada vez mais importantes quando o valor que está sendo medido se aproxima da magnitude das próprias características elétricas residuais do dispositivo de fixação. Pequenas capacitâncias podem ser influenciadas pela capacitância parasita entre condutores, baixas indutâncias podem ser afetadas pela indutância dos cabos, e medições de baixa resistência podem ser influenciadas pela resistência de contato e do condutor. Os engenheiros podem avaliar a repetibilidade da medição desconectando e reconectando o componente, repetindo a leitura com as mesmas configurações e observando se o resultado medido permanece dentro de uma faixa aceitável. Quando a compensação do dispositivo de teste, a seleção da frequência de teste e as condições de conexão são controladas em conjunto, as medições resultantes do medidor LCR fornecem uma representação mais consistente do comportamento do componente. Esse fluxo de trabalho estruturado melhora a precisão da medição de impedância e fornece dados repetíveis de resistência, capacitância, indutância e impedância para a medição de componentes passivos em atividades de caracterização, solução de problemas, inspeção e verificação em bancada.

Solução para precisão na medição de componentes passivos

A precisão na medição de componentes passivos requer o controle da frequência de teste, dos parâmetros de medição, das características do dispositivo de fixação, da compensação e das conexões do dispositivo, de modo que o resultado medido represente o componente em si, e não a configuração do teste. Os medidores portáteis de capacitância e LCR da série ZA1 da Keysight oferecem frequências de teste selecionáveis de 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz e 10 kHz para medição de resistência, capacitância, indutância e impedância. A seleção de uma frequência consistente permite que os engenheiros comparem componentes passivos sob condições de excitação definidas e distingam o comportamento do dispositivo dependente da frequência das alterações causadas pela configuração da medição. Os valores primários dos componentes podem ser avaliados juntamente com parâmetros secundários, como impedância, resistência em série equivalente, fator de dissipação, fator de qualidade e ângulo de fase, para fornecer informações adicionais sobre a resposta elétrica do componente. Oferece suporte à compensação da interface de medição para reduzir os efeitos da resistência residual, da capacitância parasita e da indutância dos cabos. Os engenheiros podem estabelecer as condições de medição, compensar o dispositivo de fixação ou os cabos, conectar o dispositivo em teste sem alterar a geometria da medição e repetir as medições usando as mesmas configurações. A Identificação Automática pode auxiliar na seleção de uma função de medição L, C ou R apropriada, de um parâmetro secundário e do modo em série ou paralelo para o componente conectado. Ao combinar a seleção controlada da frequência de teste, conexões consistentes, compensação do dispositivo de fixação e seleção adequada de parâmetros, a solução de precisão para medição de componentes passivos oferece um fluxo de trabalho repetível para caracterização de componentes, comparação, inspeção de recebimento, solução de problemas e verificação em bancada.

Diagrama de blocos da solução para precisão na medição de componentes passivos

Como melhorar a precisão da medição de componentes passivos – Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de precisão em medição de componentes passivos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?