수동 소자 측정 정확도를 높이는 방법

휴대용 LCR 측정기
+ 핸드형 LCR 미터

반복 가능한 임피던스 측정을 위한 제어 조건

수동 소자 측정 정확도는 저항, 커패시턴스, 인덕턴스, 임피던스를 측정하는 전기적 조건을 제어하는 데 좌우됩니다. 이 테스트에는 LCR 미터, 적절한 큭스처 또는 리드 세트, 정의된 테스트 주파수, 피인가 소자에 대한 반복 가능한 연결이 필요합니다. 커패시턴스 및 유도성 리액턴스는 주파수에 따라 변화하며 기본 측정값과 관련 보조 파라미터 모두에 영향을 줄 수 있으므로, 평가 중인 소자의 거동을 나타내는 테스트 주파수를 선택하는 것부터 시작하십시오. 따라서 테스트 주파수 선택은 소자를 비교하거나, 공칭값을 검증하거나, 시간에 따라 측정을 반복할 때 일관되게 유지되어야 합니다. 또한 선택한 측정 파라미터는 평가 중인 전기적 특성과 일치해야 합니다. 저항, 커패시턴스, 인덕턴스는 소자 임피던스 및 작동 조건에 따라 직렬 또는 병렬 등가 회로를 사용하여 나타낼 수 있습니다. 적절한 등가 회로 표현을 선택하면 표시된 값이 평가 중인 전기적 거동과 일치하도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 또한 LCR 미터는 임피던스 크기, 위상각, 손실 극대화 계수, 품질 계수 또는 등가 직렬 저항과 같은 파라미터를 제공할 수 있으며, 이는 기본 소자 값과 함께 평가할 수 있습니다. 데이터를 수집하기 전에 이러한 측정 조건을 설정하면 수동 소자 측정을 위한 제어된 기반이 마련되며 측정 간의 차이를 더 쉽게 해석할 수 있습니다. 여러 주파수에서 측정을 비교하면 엔지니어는 변경 사항이 일관되지 않은 테스트 설정이 아니라 소자의 예상 주파수 응답에서 비롯된 것인지 확인할 수 있습니다. 이 접근 방식은 주파수, 측정 파라미터, 등가 회로 및 연결 방법을 부수적인 계기 설정이 아닌 테스트의 정의된 부분으로 취급함으로써 임피던스 측정 정확도를 지원합니다.

또한 고정구(fixture), 어댑터, 테스트 리드, 접점, 주변 도체가 결과에 원치 않는 저항, 커패시턴스, 인덕턴스를 유발할 수 있으므로 물리적 측정 인터페이스 역시 제어해야 합니다. 테스트 고정구 보상은 소자를 측정하기 전에 이러한 잔류 전기적 효과를 줄이는 데 사용됩니다. 개방 보상은 연결된 소자가 없을 때 고정구와 관련된 표유 어드미턴스를 특성화할 수 있으며, 단락 보상은 측정 단자가 함께 연결될 때 잔류 직렬 임피던스를 특성화할 수 있습니다. 해당 보상 절차는 피인가 소자에 사용될 것과 동일한 고정구, 리드, 연결 형상 및 측정 조건을 사용하여 수행해야 합니다. 보상 후에는 보정이 측정 인터페이스를 지속적으로 나타낼 수 있도록 고정구 형상을 변경하지 않고 유지해야 합니다. 또한 측정 간에 리드 길이, 접촉 압력, 소자 배치 및 단자 청결도가 일관되게 유지되어야 합니다. 이러한 관행은 측정 중인 값이 고정구 자체의 잔류 전기적 특성의 크기에 접근할 때 점점 더 중요해집니다. 작은 커패시턴스는 도체 사이의 표유 커패시턴스의 영향을 받을 수 있고, 낮은 인덕턴스는 리드 인덕턴스의 영향을 받을 수 있으며, 낮은 저항 측정은 접점 및 도체 저항의 영향을 받을 수 있습니다. 엔지니어는 소자를 분리했다가 다시 연결하고, 동일한 설정에서 판독을 반복하며, 측정된 결과가 허용 범위 내에 유지되는지 관찰하여 측정 반복성을 평가할 수 있습니다. 테스트 고정구 보상, 테스트 주파수 선택 및 연결 조건을 함께 제어하면 결과로 얻어지는 LCR 미터 측정값이 소자 거동을 보다 일관되게 나타냅니다. 이 구조화된 워크플로는 임피던스 측정 정확도를 향상시키고 특성화, 문제 해결, 검사 및 벤치 검증 활동 전반에 걸쳐 수동 소자 측정에 대한 반복 가능한 저항, 커패시턴스, 인덕턴스 및 임피던스 데이터를 제공합니다.

수동 소자 측정 정확도 솔루션

수동 소자 측정 정확도는 측정된 결과가 테스트 설정이 아닌 소자 자체를 나타내도록 테스트 주파수, 측정 파라미터, 픽스처 특성, 보정 및 소자 연결을 제어하는 것을 필요로 합니다. 키사이트 ZA1 클래스 핸드형 커패시턴스 및 LCR 미터는 저항 측정, 커패시턴스 측정, 인덕턴스 측정, 임피던스 측정을 위해 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz의 선택 가능한 테스트 주파수를 제공합니다. 일관된 주파수를 선택함으로써 엔지니어는 정의된 여자 조건에서 수동 소자를 비교하고, 주파수에 종속적인 소자 거동을 측정 설정으로 인한 변화와 구분할 수 있습니다. 주요 소자 값은 임피던스, 등가 직렬 저항, 손실 계수, 품질 계수, 위상 각과 같은 보조 파라미터와 함께 평가하여 소자의 전기적 응답에 대한 추가 정보를 제공할 수 있습니다. 잔류 저항, 기생 커패시턴스, 리드 인덕턴스의 영향을 줄이기 위한 측정 인터페이스 보정을 지원합니다. 엔지니어는 측정 조건을 설정하고, 픽스처 또는 리드를 보정하며, 측정 형상을 변경하지 않고 피측정 소자를 연결하고, 동일한 설정을 사용하여 측정을 반복할 수 있습니다. 자동 식별(Auto Identification) 기능은 연결된 소자에 적절한 L, C 또는 R 측정 기능, 보조 파라미터, 직렬 또는 병렬 모드를 선택하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 제어된 테스트 주파수 선택, 일관된 연결, 테스트 픽스처 보정, 적절한 파라미터 선택을 결합함으로써 수동 소자 측정 정확도 솔루션은 소자 특성화, 비교, 수입 검사, 문제 해결 및 벤치 검증을 위한 반복 가능한 워크플로를 제공합니다.

수동 소자 측정 정확도 솔루션 블록 다이어그램

수동 소자 측정 정확도를 높이는 방법 - 블록 다이어그램

수동 소자 측정 정확도 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

수동 소자 측정 정확도 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?