O que você está procurando?
Automatizado
Gerenciamento de laboratório
Agilidade e velocidade para laboratórios de teste de rede automatizados e orientados por software
Obtendo o máximo do laboratório
Atualmente, as organizações enfrentam uma série de desafios que afetam sua capacidade de se manterem competitivas em um mundo onde o ritmo das mudanças se acelerou exponencialmente. Seu objetivo principal, no entanto, não mudou: fornecer produtos e serviços de alta qualidade com um tempo de lançamento no mercado mais rápido. Para atingir esse objetivo, elas buscam a automação para acelerar os testes. As práticas do passado, como acumular equipamentos ou configurar e desmontar manualmente os bancos de testes, são ineficientes, demoradas e caras. As novas tecnologias na rede moderna são caras e os orçamentos estão diminuindo. As ineficiências na utilização de equipamentos de laboratório não podem mais ser toleradas.
A solução para aumentar a utilização de equipamentos no laboratório é automatizá-los. A chave para uma solução de automação duradoura é selecionar as ferramentas, os processos e as pessoas certas que definirão uma solução que funcione hoje e amanhã.
Quem precisa de gerenciamento automatizado de laboratório?
O Automated Lab Management é adequado para equipes que realizam testes de rede contínuos, especialmente aquelas com ambientes de laboratório complexos ou que estão distribuídas em grupos ou instalações internas.
- Provedores de serviços - aceleram a integração de serviços, o teste de atualizações e correções, o desenvolvimento e o teste de novos serviços
- Fabricantes de equipamentos de rede - integram a automação de laboratório em sua integração contínua de DevOps, implantação, teste e entrega no desenvolvimento de produtos, facilitam demonstrações de soluções para clientes em potencial e reduzem o tempo de suporte ao cliente
- Empresas - simplificam a integração, o desenvolvimento e o teste de novos serviços
- Segurança - aprimore o treinamento de alcance cibernético com cenários facilmente personalizáveis
Fazendo mais com menos
Historicamente, as organizações têm várias equipes que precisam de acesso a equipamentos para desempenhar suas funções. As equipes de desenvolvimento, controle de qualidade, suporte técnico e até mesmo de vendas exigem o uso de recursos muito caros.
À medida que a tecnologia das redes se torna mais complexa, ela também se torna mais cara. Essas equipes não têm mais orçamentos suficientes para comprar seus próprios equipamentos e, em vez disso, estão reunindo recursos, consolidando laboratórios e tentando compartilhar os equipamentos. No entanto, sem um processo muito bem organizado para o compartilhamento e uma solução de operações de laboratório fácil de usar, o compartilhamento volta a ser um acúmulo e a otimização da utilização não é realizada.
O Lab Operations for Networking é a solução para fazer uso eficiente dos recursos em um laboratório consolidado em uma organização com várias equipes
Benefícios do gerenciamento automatizado de laboratórios
Tempo mais rápido para o mercado
Os sandboxes com modelos repetíveis reduzem os tempos de instalação e configuração do ambiente, reduzem os ciclos de controle de qualidade e validação, possibilitam a consistência em todo o ciclo de vida e reduzem as complicações ao passar para a produção.
Acesso em qualquer lugar
Os laboratórios automatizados reduzem o acúmulo, as compras redundantes e os gastos gerais, reunindo laboratórios e recursos em toda a organização e automatizando a conectividade da camada física. Agora você pode obter um melhor ROI por meio da utilização maximizada de equipamentos de teste e da redução do desperdício e da sobreposição, ao mesmo tempo em que oferece acesso baseado em nuvem a usuários em qualquer lugar do mundo.
Melhor visibilidade
Veja quem está usando quais recursos e o quanto eles estão usando. Aproveite as melhores percepções e a programação mais fácil com painéis de controle fáceis de usar baseados na Web.
Melhor qualidade
Com a modelagem de ambientes semelhantes aos de produção no início do ciclo de vida do software ou do produto e a integração com processos contínuos, os defeitos podem ser detectados mais cedo, o teste e a inovação podem ser deslocados para a esquerda e a qualidade geral pode ser aumentada.
Acompanhando o ritmo das mudanças
À medida que as redes se tornam cada vez mais centradas no software, o avanço da tecnologia se acelerou a velocidades inimagináveis até cinco anos atrás. A adoção de redes definidas por software foi acelerada no data center e na rede principal. A função de rede virtual continua a avançar e oferece aos provedores a capacidade de fornecer e dimensionar dinamicamente os serviços para seus clientes quase que instantaneamente.
O ritmo de mudança em que essas tecnologias devem ser testadas e implantadas como parte de um processo de desenvolvimento/teste/entrega contínuo AGILE. O gerenciamento automatizado de laboratório usado nos laboratórios de teste atuais deve ser capaz de orquestrar laboratórios físicos e virtuais e arquiteturas de nuvem pública e privada.
Recursos do gerenciamento automatizado de laboratórios
- Modelar e provisionar projetos complexos de infraestrutura e aplicativos que podem incluir componentes físicos, virtuais, de nuvem e de rede
- Implemente blueprints interativamente por meio de um catálogo de autoatendimento ou automaticamente por meio de processos externos via Sandbox API
- Minimize o acúmulo automatizando a configuração e a desmontagem de sandboxes sob demanda
- Permitir acesso global 24 horas por dia, 7 dias por semana, a laboratórios e centros de dados
- Federar sites globais em uma única nuvem de autoatendimento
- Gerencie, acompanhe e controle o uso da infraestrutura até o nível da porta
- Habilite o controle dinâmico de energia para operações verdadeiramente "lights out"
Testes no mundo do DevOps
Com o ritmo das mudanças sendo acelerado pelos processos AGILE que fazem parte do desenvolvimento e da entrega do DevOps, a função de teste corre o risco de se tornar o gargalo que impede a organização de atingir as metas operacionais e comerciais definidas.
As equipes de teste devem evoluir para trabalhar de forma mais inteligente, implantando a automação de testes e aproveitando seus esforços de script em todas as fases dos processos de CD/CI/CT/CD.
Obtenha a ajuda dos especialistas para seu laboratório de testes automatizado
Acelere seus testes e aumente a eficácia. O gerenciamento automatizado de laboratórios oferece uma abordagem rápida, repetível e precisa para gerenciar os laboratórios de teste de rede. Otimize seus investimentos em ativos de laboratório e minimize suas despesas com equipamentos de teste. Crie processos de gerenciamento de laboratório de classe mundial que se adaptem à cultura e às necessidades de negócios de sua empresa.
Serviços profissionais:
- Acesso a especialistas em automação de laboratórios de teste líderes mundiais
- Inicie rapidamente as operações do laboratório
- Processos laboratoriais comprovados, repetíveis e personalizados com base nas práticas recomendadas
- Especialistas em testes altamente experientes para complementar sua própria equipe técnica
Deseja ajuda ou tem dúvidas?