무엇을 찾고 있습니까?
자동화된
랩 관리
자동화된 소프트웨어 기반 네트워크 테스트 랩을 위한 민첩성과 속도
랩 활용 극대화
오늘날 조직은 변화의 속도가 기하급수적으로 빨라진 세상에서 경쟁력을 유지하는 능력에 영향을 미치는 수많은 과제에 직면해 있습니다. 그러나 핵심 목표는 변하지 않았습니다. 즉, 더 빠른 시장 출시 시간으로 고품질 제품과 서비스를 제공하는 것입니다. 이를 달성하기 위해 조직은 테스트 가속화를 위해 자동화를 모색합니다. 장비를 비축하거나 테스트베드를 수동으로 설정하고 해체하는 것과 같은 과거의 관행은 비효율적이고 시간이 많이 소요되며 비용이 많이 듭니다. 현대 네트워크의 새로운 기술은 비용이 많이 들고 예산은 줄어들고 있습니다. 실험실 장비 활용의 비효율성은 더 이상 용납될 수 없습니다.
랩에서 장비 활용도를 높이는 솔루션은 자동화하는 것입니다. 오래 지속되는 자동화 솔루션의 핵심은 오늘과 내일에 모두 적용되는 솔루션을 정의할 올바른 도구, 프로세스 및 인력을 선택하는 것입니다.
자동화된 랩 관리, 누가 필요로 하는가?
자동화된 랩 관리는 지속적인 네트워크 테스트를 수행하는 팀, 특히 복잡한 랩 환경을 갖추고 있거나 내부 그룹 또는 시설에 분산되어 있는 팀에 적합합니다.
- 서비스 제공업체 — 서비스 온보딩 가속화, 업데이트 및 패치 테스트, 새로운 서비스 개발 및 테스트
- 네트워크 장비 제조업체 — 랩 자동화를 DevOps의 지속적인 통합, 배포, 테스트 및 제품 개발에 통합하고, 잠재 고객에게 솔루션 시연을 촉진하며, 고객 지원 시간을 단축하십시오.
- 엔터프라이즈 — 새로운 서비스의 온보딩, 개발 및 테스트 간소화
- 보안 — 손쉽게 사용자 정의 가능한 시나리오로 사이버 레인지 교육 강화
더 적은 것으로 더 많은 것을
과거에는 조직 내 여러 팀이 각자의 기능을 수행하기 위해 장비에 대한 접근이 필요했습니다. 개발, QA, 기술 지원, 심지어 영업 팀까지 모두 매우 값비싼 리소스의 사용을 필요로 합니다.
네트워크 기술이 복잡해질수록 비용도 증가합니다. 이러한 팀들은 더 이상 자체 장비를 구매할 충분한 예산을 가지고 있지 않으며, 대신 자원을 모으고 연구실을 통합하며 장비를 공유하려고 합니다. 그러나 매우 잘 조직된 공유 프로세스와 사용하기 쉬운 연구실 운영 솔루션이 없으면 공유는 다시 사재기로 돌아가고 활용 최적화는 실현되지 않습니다.
네트워킹을 위한 랩 운영은 다중 팀 조직에서 통합된 랩의 리소스를 효율적으로 활용하기 위한 솔루션입니다.
자동화된 연구실 관리의 이점
더 빠른 시장 출시
반복 가능한 청사진을 가진 샌드박스는 환경 설정 및 구성 시간을 단축하고, QA 및 검증 주기를 줄이며, 수명 주기 전반에 걸쳐 일관성을 가능하게 하고, 생산 단계로 전환할 때의 복잡성을 줄입니다.
어디서든 액세스
자동화된 랩은 조직 전체의 랩과 리소스를 통합하고 물리 계층 연결을 자동화하여 비축, 중복 구매 및 전반적인 지출을 줄입니다. 이제 전 세계 어디에서든 사용자에게 클라우드 기반 액세스를 제공하면서 테스트 장비 활용을 극대화하고 낭비 및 중복을 줄여 더 나은 ROI를 얻을 수 있습니다.
더 나은 가시성
누가 어떤 리소스를 얼마나 사용하고 있는지 확인하십시오. 사용하기 쉬운 웹 기반 대시보드를 통해 더 나은 통찰력과 더 쉬운 스케줄링을 경험하십시오.
더 나은 품질
소프트웨어 또는 제품 수명 주기 초기에 생산과 유사한 환경을 모델링하고 지속적인 프로세스와 통합함으로써 결함을 더 일찍 발견하고, 테스트 및 혁신을 왼쪽으로 전환하며, 전반적인 품질을 향상시킬 수 있습니다.
변화의 속도에 발맞추기
네트워크가 점점 더 소프트웨어 중심이 됨에 따라, 기술 발전은 불과 5년 전에는 상상할 수 없었던 속도로 가속화되었습니다. 소프트웨어 정의 네트워킹의 도입은 데이터 센터와 코어 네트워크에서 가속화되었습니다. 가상 네트워크 기능은 계속 발전하여 공급업체가 고객에게 서비스를 거의 즉시 동적으로 제공하고 확장할 수 있는 기능을 제공합니다.
이러한 기술은 AGILE 지속적 개발/테스트/배포 프로세스의 일부로 테스트 및 배포되어야 하는 변화의 속도를 가지고 있습니다. 오늘날의 테스트 랩에서 사용되는 자동화된 랩 관리는 물리적 및 가상 랩, 그리고 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 아키텍처를 오케스트레이션할 수 있어야 합니다.
자동화된 랩 관리의 특징
- 물리적, 가상, 클라우드 및 네트워크 구성 요소를 포함할 수 있는 복잡한 인프라 및 애플리케이션 청사진을 모델링하고 프로비저닝합니다.
- 셀프 서비스 카탈로그를 통해 대화형으로 또는 Sandbox API를 통해 외부 프로세스를 통해 자동으로 블루프린트를 배포합니다.
- 요청 시 샌드박스 설정 및 해체를 자동화하여 과도한 보유를 최소화
- 연구실 및 데이터 센터에 대한 연중무휴 글로벌 액세스 허용
- 전 세계 사이트를 단일 셀프 서비스 클라우드로 통합
- 인프라 사용량을 포트 수준까지 관리, 추적 및 제어
- 진정한 '무인' 작동을 위한 동적 전력 제어 활성화
DevOps 환경에서의 테스트
DevOps 개발 및 제공의 일부로 제공되는 AGILE 프로세스에 의해 변화의 속도가 가속화됨에 따라 테스트 기능은 조직이 설정된 운영 및 비즈니스 목표를 달성하는 것을 방해하는 병목 현상이 될 위험이 있습니다.
테스트 팀은 테스트 자동화를 배포하고 스크립팅 노력을 CD/CI/CT/CD 프로세스의 모든 단계에 활용함으로써 더 스마트하게 작업하도록 발전해야 합니다.
자동화된 테스트 랩 구축에 전문가의 도움을 받으세요
테스트 속도를 높이고 효율성을 향상시키십시오. 자동화된 랩 관리는 네트워크 테스트 랩을 관리하는 빠르고 반복 가능하며 정확한 접근 방식을 제공합니다. 테스트 장비 비용을 최소화하면서 랩 자산 투자를 최적화하십시오. 회사 문화 및 비즈니스 요구 사항에 부합하는 세계 최고 수준의 랩 관리 프로세스를 구축하십시오.
전문 서비스:
- 세계 최고 수준의 테스트 랩 자동화 전문가에게 액세스
- 실험실 작업을 신속하게 시작
- 모범 사례를 기반으로 한 검증되고 반복 가능하며 맞춤화된 실험실 프로세스
- 귀사의 기술 인력을 보완할 고도로 숙련된 테스트 전문가
어떤 도움을 드릴까요?