O que você está procurando?
Cidade inteligente
Garanta que os dispositivos de IoT, as comunicações sem fio e as redes para suas cidades inteligentes sejam otimizados, conectados, bem gerenciados e seguros
Até 2050, o Gartner estima que cerca de 70% da população mundial viverá em cidades. A cidade inteligente é a única maneira de lidar com esse crescimento.
As cidades inteligentes dão vida à Internet das Coisas (IoT) com um tecido de conectividade contínua que melhora a qualidade de vida, estimula o crescimento econômico, gerencia recursos de forma sustentável e reduz a poluição. É mais do que apenas uma visão. Com uma cidade inteligente em funcionamento na Coreia e outras planejadas em outros lugares, ela está se tornando realidade rapidamente. Enquanto você trabalha para transformar sua visão de cidade inteligente em realidade, a Keysight está aqui para ajudar.
Otimize o dispositivo IoT para a cidade inteligente
Seja em uma cidade inteligente ou em qualquer outro aplicativo de IoT, o dispositivo físico desempenha um papel central. Dezenas de milhares de dispositivos de IoT serão necessários. Eles devem ter baixo consumo de energia, apresentar excelente desempenho, ser capazes de resistir a interferências e ser confiáveis.
As soluções de teste da Keysight abrangem todo o ciclo de vida de desenvolvimento de dispositivos IoT, permitindo que você otimize totalmente seus projetos de IoT para consumo de energia, desempenho de RF e interoperabilidade, garantindo que seus produtos cheguem ao mercado mais rapidamente.
Garanta a conectividade sem fio
Na cidade inteligente, a conectividade sem fio a qualquer hora e em qualquer lugar entre todos os dispositivos IoT e a infraestrutura é um dado adquirido. Essa conectividade deve ser ininterrupta, confiável e fornecer serviços de voz e dados de alta qualidade. Na cidade inteligente, os dispositivos de IoT provavelmente operarão em redes de área ampla de baixa potência (LPWANs) que incluem opções proprietárias e de padrão aberto. O uso de tantas tecnologias de conectividade sem fio torna desafiador o projeto e o teste dos dispositivos de IoT que operam na cidade inteligente.
As soluções de teste de IoT para cidades inteligentes da Keysight permitem que você ofereça o desempenho superior que os consumidores exigem, testando as comunicações sem fio LPWAN em condições reais.
Teste e proteja a rede
A rede funciona como a espinha dorsal da cidade inteligente. Seus limites de desempenho e capacidade são críticos. As soluções de teste da Keysight permitem que você ultrapasse esses limites por meio de testes com tráfego realista no laboratório. A segurança da rede também é fundamental.
Tornar uma cidade inteligente requer a interação complexa de redes híbridas com muitos dispositivos de IoT atuando como uma rede inteligente central no centro de tudo. Ter esses itens interconectados em uma única rede faz com que ela seja o principal alvo dos hackers. Com as soluções de visibilidade de rede da Keysight, você pode garantir a segurança de sua infraestrutura e de seus dispositivos, e proteger tudo na cidade inteligente, de casas a telefones.
Keysight lidera o caminho
Smart Cities oferece uma análise aprofundada das questões críticas envolvidas no desenvolvimento de tecnologias de cidades inteligentes. O livro está dividido em quatro seções de tópicos principais - Visão e Realidade, Tecnologias e Padrões, Considerações sobre Transporte e Infraestrutura e Meio Ambiente - e examina questões como aplicativos, tecnologias e padrões relacionados à cidade inteligente.
A Keysight Technologies tem orgulho de ter contribuído de forma fundamental para o capítulo A Internet das Coisas: Nervous System of the Smart City" (Sistema nervoso da cidade inteligente).
Soluções de teste de IoT relacionadas
Leitura adicional
Deseja ajuda para testar seu dispositivo de IoT, comunicações sem fio ou rede?