무엇을 찾고 있습니까?
스마트 시티
스마트 시티를 위한 IoT 디바이스, 무선 통신 및 네트워크가 최적화되고 연결되며 잘 관리되고 안전한지 확인하십시오.
가트너는 2050년까지 전 세계 인구의 약 70%가 도시에 거주할 것으로 예상합니다. 스마트 시티는 이러한 성장을 감당할 수 있는 유일한 방법입니다.
스마트 시티는 삶의 질을 향상시키고, 경제 성장을 촉진하며, 자원을 지속 가능하게 관리하고, 오염을 줄이는 원활한 연결성이라는 기반을 통해 사물 인터넷(IoT)에 생명을 불어넣습니다. 이는 단순한 비전 이상입니다. 한국에서 하나의 스마트 시티가 가동 중이며 다른 지역에서도 더 많은 계획이 진행되면서, 이는 빠르게 현실이 되고 있습니다. 스마트 시티 비전을 현실로 만들기 위해 노력하는 동안, 키사이트가 도와드리겠습니다.
스마트 시티를 위한 IoT 디바이스 최적화
스마트 시티든 다른 IoT 애플리케이션이든 물리적 디바이스는 핵심적인 역할을 합니다. 수만 개의 IoT 디바이스가 필요할 것입니다. 이들은 저전력이어야 하고, 우수한 성능을 보여야 하며, 간섭에 견딜 수 있고, 신뢰할 수 있어야 합니다.
키사이트의 테스트 솔루션은 전체 IoT 디바이스 개발 라이프사이클을 포괄하며, 전력 소비, RF 성능 및 상호 운용성을 위해 IoT 설계를 완벽하게 최적화할 수 있도록 지원하는 동시에 제품을 더 빠르게 시장에 출시할 수 있도록 보장합니다.
무선 연결성 보장
스마트 시티에서는 모든 IoT 장치와 인프라 간의 언제 어디서나 무선 연결성이 필수적입니다. 이러한 연결성은 원활하고 신뢰할 수 있어야 하며, 고품질 음성 및 데이터 서비스를 모두 제공해야 합니다. 스마트 시티에서 IoT 장치는 독점 및 개방형 표준 옵션을 모두 포함하는 저전력 광역 네트워크(LPWAN)를 통해 작동할 가능성이 높습니다. 너무 많은 무선 연결성 기술을 사용하면 스마트 시티에서 작동하는 IoT 장치의 설계 및 테스트가 어려워집니다.
키사이트의 스마트 시티 IoT 테스트 솔루션은 실제 환경 조건에서 LPWAN 무선 통신을 테스트함으로써 소비자가 요구하는 우수한 성능을 제공할 수 있도록 지원합니다.
네트워크 테스트 및 보안
네트워크는 스마트 시티의 중추 역할을 합니다. 네트워크의 성능과 용량 한계는 매우 중요합니다. 키사이트의 테스트 솔루션은 실험실에서 실제 트래픽으로 테스트하여 이러한 한계를 뛰어넘을 수 있도록 지원합니다. 또한 네트워크 보안도 중요합니다.
도시를 스마트하게 만들려면 모든 것의 중심에서 중앙 스마트 그리드 역할을 하는 많은 IoT 장치와 하이브리드 네트워크의 복잡한 상호 작용이 필요합니다. 이러한 상호 연결된 항목이 단일 네트워크에 있으면 해커의 주요 표적이 됩니다. 키사이트의 네트워크 가시성 솔루션을 통해 인프라 및 장치의 보안을 보장하고, 가정에서 휴대폰에 이르기까지 스마트 도시의 모든 것을 보호할 수 있습니다.
키사이트가 선도합니다.
스마트 도시는 스마트 도시 기술 개발과 관련된 주요 문제에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 책은 비전과 현실, 기술 및 표준, 교통 고려 사항, 인프라 및 환경의 4가지 주요 주제 섹션으로 나뉘며, 스마트 도시와 관련된 애플리케이션, 기술 및 표준과 같은 문제를 다룹니다.
키사이트테크놀로지스는 "사물 인터넷: 스마트 시티의 신경계"라는 장에 핵심적인 기여를 한 것을 자랑스럽게 생각합니다.
관련 IoT 테스트 솔루션
추가 자료
IoT 디바이스, 무선 통신 또는 네트워크 테스트에 도움이 필요하십니까?