À medida que o setor espacial passa por uma ruptura nunca vista desde a corrida espacial original da década de 1960, várias empresas estão se preparando para fornecer recursos baseados no espaço com novos perfis de risco, volumes maiores e custos menores. As empresas estabelecidas estão se adaptando para aproveitar essas oportunidades.

Quer se trate de cargas úteis de micro-ondas para satélites de alto rendimento (HTS) ou telemetria, rastreamento e controle (TT&C), as ferramentas de projeto e validação da Keysight oferecem maior garantia de que seu satélite e seus subsistemas funcionem na primeira vez, todas as vezes, durante toda a missão.

Relatório: Oportunidades, inovações e desafios em tecnologia espacial

Os participantes globais do ecossistema de tecnologia espacial nos falaram sobre os desafios, as oportunidades e as tendências que eles veem em 2023.

Nossas pesquisas e entrevistas com executivos e engenheiros do setor em todo o mundo revelaram seu escopo e natureza - e o que eles significam para sua empresa. Aqui estão os destaques:

  • Cenário atual do mercado e tendências mais importantes
  • Os principais aplicativos de satélite impulsionam o crescimento do mercado
  • Principais tecnologias facilitadoras, tendências tecnológicas e soluções inovadoras
  • O que os líderes de tecnologia espacial consideram ser os principais desafios e barreiras
Gráfico da revolução do setor de satélites

Desempenho durante o ciclo de vida

A redução dos custos de lançamento e o avanço dos foguetes reutilizáveis impulsionam a atual revolução do setor de satélites. A barreira mais baixa para a entrada no mercado permite o rápido desenvolvimento de constelações de órbita terrestre inferior (LEO) com centenas ou milhares de satélites. A demanda por largura de banda também aumenta com as inovações em tecnologias terrestres, como 5G, o carro conectado, a Internet das Coisas (IoT) e casas e cidades inteligentes. Um número crescente de satélites de alto rendimento deve transferir uma grande quantidade de dados.

No caminho para o desenvolvimento de novos satélites, cada etapa é crucial - desde o projeto e a simulação até a verificação e a fabricação, passando pela implantação. A Keysight o ajudará a acelerar a velocidade de projeto, teste e fabricação, mantendo uma alta qualidade de serviço.

Digitalize seu fluxo de trabalho e acelere sua missão

Vença a corrida para projetar e implantar tecnologias e sistemas de satélite. Baixe nosso white paper e saiba como as técnicas de engenharia digital e os métodos de engenharia baseados em modelos podem acelerar o desenvolvimento e reduzir seus riscos e custos.

  • Reduzir o dispendioso reprojeto do sistema de satélite com modelos gêmeos digitais
  • Aprimore os modelos durante todo o ciclo de vida do produto para aumentar ainda mais a confiança em seu projeto e reduzir os riscos
  • Dê uma olhada no exemplo fornecido para amplificadores de potência de estado sólido (SSPA) de alta potência usados em estações terrestres de satélite
Engenheiro no computador
Simulação e emulação de canais

Simulação e emulação de canais

O fornecimento de condições reais para comunicações via satélite requer suporte de software e hardware de última geração. O software SystemVue se integra a outros aplicativos para quantificar métricas de desempenho em nível de sistema sob condições realistas de sinalização e ambientais, incluindo modelagem de cenário cinético em 3D com Doppler e desvanecimento com precisão de terreno por meio da integração com o software System Tool Kit (STK) da AGI;

O hardware de emulação de canal PROPSIM permite que você crie ambientes de propagação realistas e em tempo real. Crie ambientes de teste de alta velocidade encontrados em órbitas baixas da Terra (LEO) no laboratório que atendam aos requisitos dos mais altos níveis de Doppler, desvanecimento, atraso e ruído branco gaussiano aditivo (AWGN), com condições de teste precisas, realistas e repetíveis.

Verificação de projeto e teste de componentes

A mudança da produção de baixo para alto volume de sistemas complexos de satélites é um desafio específico para as constelações LEO. Os testes dos sistemas eletrônicos atuais se beneficiam de equipamentos de teste de alto desempenho: geradores de sinal analógico e vetorial, analisadores de espectro, analisadores de sinal vetorial, analisadores de rede vetorial e muito mais. Você pode simular todo o canal de RF, de estação terrestre a estação terrestre, e testar componentes de hardware de precisão por meio de hardware in the loop (HWIL). Em ambos os casos, nossas soluções estão prontas para suas complexas aplicações de teste.

Você não precisa mais introduzir mais riscos para reduzir os custos de teste. O projeto e o teste baseados em processos reduzem o tempo e o custo do teste sem sacrificar a confiança operacional.

Ponte entre os domínios digital e de RF

As antenas phased-array de alto desempenho apresentam a versatilidade necessária para proteger as conexões e permitir recursos de detecção. Esses sofisticados sistemas de antena integram sinais digitais na arquitetura de front-end de RF para atender aos requisitos de tamanho, peso, potência e custo (SWaP+C). Os novos desafios exigem que os engenheiros garantam uma ampla largura de banda em operações de frequência mais alta, processem grandes quantidades de dados digitais e verifiquem as características de desempenho no início do processo de projeto.

A solução de teste de transceptor de banda larga digital da Keysight compara sinais digitais e de RF entre a entrada e a saída do dispositivo. Ao fazer isso, ela revela as características de desempenho de radiofrequência (RF) de dispositivos de RF digitais mistos.

Monitoramento de sistemas e sinais

A instalação e a manutenção de estações terrestres de satélite (I&M) exigem uma ampla gama de testes de RF/microondas até frequências de mmW. Os analisadores de micro-ondas portáteis da Keysight têm a funcionalidade de até 20 instrumentos, o que reduz o número de equipamentos de teste pesados que você precisa levar para o campo.

O software N6820ES Signal Surveyor 4D permite a observação do uso do espectro com detecção avançada de energia, acionadores e tarefas de alarme automático.

Fieldfox e teste de campo de chuva do usuário

Sinais e comunicações por satélite

Os satélites são projetados para enviar e receber sinais; para simples telemetria, rastreamento e controle (TT&C) do próprio satélite, para a transmissão de conteúdo de áudio e vídeo, ou como parte de uma moderna rede de comunicações de satélite de alto rendimento (HTS) ou 5G.

Os produtos da Keysight permitem que você gere e analise sinais de vídeo DVB-S/S2/S2X, sinais de comunicação padrão ou personalizados, como: IQ personalizado, OFDM e 5G de dc a banda V e além. Essas ferramentas são necessárias para testar todo o sistema de satélite. Esses produtos também permitem depurar tudo, desde os dados do sensor no barramento da rede de área do controlador (CAN) até a sinalização diferencial de baixa tensão (LVDS) de ponta ou a sinalização SpaceWire em um satélite digitalmente canalizado ou regenerativo.

Sistemas de energia para satélites

Um satélite deve gerar, armazenar e gerenciar todos os seus requisitos de energia durante toda a sua vida útil operacional. A análise adequada da geração, do armazenamento e do uso de energia em um satélite é uma parte essencial do teste do sistema.

Durante os testes de satélites, raramente é possível usar painéis solares reais para fornecer energia. Dois dos motivos para isso são óbvios: não há luz solar direta em um compartimento de teste e não é prático fazer testes em ambientes externos. Os simuladores de painéis solares oferecem repetibilidade e controle que possibilitam simular os efeitos de condições operacionais variáveis - intensidade da luz, temperatura, sombra, eclipse - em vários pontos de operação e obter resultados consistentes.

Sistemas de energia para satélites da Keysight
Serviços de reengenharia da Keysight

Serviços

A transformação do setor espacial pelas forças do mercado e da tecnologia traz novas oportunidades de crescimento e desafios. A Keysight oferece uma combinação poderosa de soluções líderes do setor, conhecimento técnico e experiência em transformação. Nós o ajudaremos a alcançar resultados notáveis para atingir seus principais objetivos de negócios.

Deseja ajuda ou tem dúvidas?