우주 산업이 1960년대 최초 우주 개발 경쟁 이후 한 번도 나타나지 않았던 혼란을 경험하면서 수많은 기업들이 우주 기반 기능을 제공하기 위한 준비를 시작했습니다. 이러한 작업은 새로운 위험을 수반하고 규모가 커진 반면 비용은 낮아진 것이 특징입니다. 기존 기업들은 이러한 기회를 이용하고 적응하기 위해 노력하고 있습니다.

고처리율 위성(HTS) 마이크로파 페이로드 또는 원격 측정, 추적 및 제어(TT&C) 등 키사이트의 설계 및 검증 도구를 활용하여 위성과 서비스 시스템이 처음 작동할 때뿐만 아니라 미션 수행 기간 동안 항상 정상적으로 작동하도록 보장합니다.

위성 산업 혁명 그래픽

수명주기 동안의 성능

발사 비용 감소와 기술 발전에 따른 로켓 재사용은 오늘날 위성 산업의 혁신을 주도하고 있습니다. 낮은 진입 장벽은 수백 또는 수천 개 위성으로 구성되는 저궤도(LEO) 군집 위성의 개발을 촉진합니다. 5G, 커넥티드 카, 사물 인터넷(IoT), 스마트 홈, 스마트 시티와 같은 지상파 기술의 혁신과 함께 대역폭 요구 또한 급증하고 있습니다. 고처리율 위성(HTS)의 증가로 방대한 양의 데이터를 전송해야 합니다.

새로운 위성 개발을 위해서는 설계, 시뮬레이션에서 검증, 제조, 배치까지 모든 단계가 중요합니다. 키사이트가 고품질 서비스를 유지하면서 설계, 테스트, 제조 단계를 빠르게 진행할 수 있도록 도와드립니다.

워크플로 디지털화 및 미션 수행 가속화

위성 기술 및 시스템의 설계와 배포 경쟁에서 승리하십시오. 키사이트 백서를 다운로드하여 디지털 엔지니어링 기술과 모델 기반 엔지니어링 방법으로 개발 기간을 단축하고 위험과 비용을 줄일 수 있는 방법을 알아보십시오.

  • 디지털 트윈 모델로 위성 시스템 재설계 비용 절감
  • Improved design reliability and reduced risk through model enhancements throughout the product lifecycle
  • 위성 지상국에서 사용되는 고출력 솔리드 스테이트 전력 앰프(SSPA)에 대한 예제 보기
컴퓨터를 사용하는 엔지니어
채널 시뮬레이션 및 에뮬레이션

채널 시뮬레이션 및 에뮬레이션

위성 통신의 실제 조건을 제공하기 위해서는 최신 소프트웨어와 하드웨어 지원이 필요합니다. SystemVue 소프트웨어는 다른 애플리케이션과 통합되므로 정확한 지형의 도플러를 활용한 3D 키네틱 시나리오 모델링, AGI의 System Tool Kit(STK) 소프트웨어와의 통합을 통한 페이딩 등 실제 시그널링 및 환경 조건에서 시스템 수준 성능 메트릭을 정량화할 수 있습니다.

PROPSIM 채널 에뮬레이션 하드웨어를 사용하면 사실적인 실시간 전파 환경을 만들 수 있습니다. 저지구 궤도(LEO)에서 나타나며 정확하고 사실적이며 반복 가능한 테스트 조건으로 가장 높은 수준의 도플러, 페이딩, 지연, 추가 백색 가우시안 노이즈(AWGN) 요구 사항을 충족시키는 고속 테스트 환경을 실험실에 구축할 수 있습니다.

설계 검증 및 컴포넌트 테스트

복잡한 위성 시스템이 소량 생산에서 대량 생산 체제로 변화하면서 LEO 컨스텔레이션만의 과제가 대두되었습니다. 최신 전자 시스템을 테스트하기 위해서는 아날로그 및 벡터 신호 발생기, 스펙트럼 분석기, 벡터 신호 분석기, 벡터 네트워크 분석기 등 고성능 테스트 장비가 필요합니다. 지상국에서 지상국까지의 전체 RF 채널을 시뮬레이션할 수 있으며 HWIL(Hardware-In-the-Loop)을 통해 정밀 하드웨어 컴포넌트를 테스트할 수 있습니다. 두 가지 경우 모두 복잡한 테스트에 키사이트 솔루션을 활용할 수 있습니다.

더 이상 테스트 비용을 줄이기 위해 더 많은 위험을 감수하지 않아도 됩니다. 프로세스 기반 설계와 테스트는 테스트 시간과 비용을 줄일 뿐만 아니라 작업 신뢰성도 저하시키지 않습니다.

디지털 도메인과 RF 도메인 연결

고성능 위상 배열 안테나는 연결을 보호하고 감지 기능을 사용하는 데 필요한 다양한 기능을 보유하고 있습니다. 이러한 정교한 안테나 시스템은 크기, 무게, 전력 및 비용(SWaP+C) 요구 사항을 충족하기 위해 RF 프런트 엔드 아키텍처에 디지털 신호를 통합합니다. 새로운 과제를 이행하기 위해서는 엔지니어가 고주파수 작업에서 넓은 대역폭을 확보하고 많은 양의 디지털 데이터를 처리해야 하며 설계 프로세스에서 초기에 성능 특성을 확인해야 합니다.

키사이트의 디지털 광대역 트랜스시버 테스트 솔루션은 디바이스 입력과 출력 사이의 디지털 및 RF 신호를 비교합니다. 이 작업을 통해 디지털 RF 혼합 디바이스의 무선 주파수(RF) 성능 특성을 파악할 수 있습니다.

시스템 및 신호 모니터링

위성 지상국 설치 및 유지보수(I&M)를 위해서는 최대 mmW 주파수의 다양한 RF/마이크로파 테스트가 필요합니다. 키사이트의 핸드형 마이크로파 분석기는 최대 20개 장비의 기능을 수행하므로 현장에 설치해야 하는 무거운 테스트 장비를 줄여줍니다.

N6820ES 신호 서베이어 4D 소프트웨어는 스펙트럼 관찰 용도로 사용되며 고급 에너지 감지, 트리거 및 자동 알람 기능이 있습니다.

FieldFox 및 사용자 우천 현장 테스트

위성 신호 및 통신

위성은 위성 자체의 간단한 원격 측정, 추적 및 제어(TT&C), 음성 및 영상 콘텐츠 브로드캐스트, 최신 고처리율 위성(HTS) 또는 5G 통신 네트워크의 일부로 신호를 송수신하도록 설계되었습니다.

키사이트 제품을 사용하면 DVB-S/S2/S2X 영상 신호, 표준 또는 맞춤형 통신 신호(예: DC에서 V 대역으로의 맞춤형 IQ, OFDM, 5G 등)를 발생시키고 분석할 수 있습니다. 이러한 도구는 전체 위성 시스템을 테스트하는 데 필요합니다. 이들 제품을 사용하면 또한 CAN(Controller Area Network) 버스의 센서 데이터에서 첨단 LVDS(Low Voltage Differential Signaling) 또는 디지털 채널, 재생 위성의 SpaceWire 시그널링까지 모든 것을 디버깅할 수 있습니다.

위성 전원 시스템

위성은 작동 수명 전체에 걸쳐 필요한 모든 전력을 생성, 저장 및 관리해야 합니다. 시스템 테스트를 위해서는 위성에서의 전력 생성, 저장 및 사용을 올바르게 분석해야 합니다.

위성 테스트 과정에서 전력을 공급하기 위해 실제 태양광 어레이를 사용하는 것은 거의 불가능합니다. 명확한 이유는 두 가지입니다. 테스트 베이에 직사광선이 없고 외부 테스트가 현실적으로 불가능하기 때문입니다. 태양광 어레이 시뮬레이터는 빛의 강도, 온도, 그림자, 일식 등 다양한 작동 상태에 따른 영향을 여러 작동 지점에서 시뮬레이션하고 일관된 결과를 나타낼 수 있는 반복성과 제어성을 제공합니다.

키사이트 위성 전력 시스템
키사이트 리엔지니어링 서비스

서비스

시장 변화와 기술 발전에 따른 우주 산업의 변혁은 성장과 과제 측면에서 모두 새로운 기회를 제시합니다. 키사이트는 산업을 주도하는 솔루션, 기술 전문성, 변화 경험의 강력한 조합을 제공합니다. 키사이트는 고객이 주요 비즈니스 목표에 부합하는 눈에 띄는 성과를 달성할 수 있도록 도와드립니다.

다른 도움이 필요하십니까?