O que você está procurando?
Por que usar o gerador da Keysight?
O Keysight Generator ajuda a evitar atrasos dispendiosos nas versões, criando automaticamente ativos de teste em minutos. Ele protege dados confidenciais com ativos sintéticos que nunca expõem seu IP, ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade da engenharia, liberando sua equipe da escrita de testes repetitivos para que possam se concentrar na inovação. E com a capacidade de dimensionar testes em todos os setores - do aeroespacial e de defesa ao varejo - o Keysight Generator acelera a conformidade e garante a confiabilidade onde quer que você precise.
Com a confiança das equipes que testam de forma mais inteligente e lançam mais rapidamente
-
“O Keysight Generator melhorou significativamente a produtividade. Levou apenas 30 minutos para gerar ativos de teste para 48 requisitos; um trabalho que antes levava cerca de três semanas de script manual”
Gerente de QA, empresa líder em TI corporativa
-
“O Eggplant permitiu que a equipe passasse de um evento de teste de 10 horas a cada três dias para a execução de um evento de teste de 24 horas todos os dias.”
Exército dos EUA
-
“...conseguimos reduzir as horas-homem em 92% em todo o processo de teste, em comparação com os testes manuais convencionais.”
Sra. Mio Azuma, pesquisadora, FUJIFILM Software Co
-
“O tempo de execução para os sistemas de UI Flightkeys foi reduzido em 93%, diminuindo três semanas de testes manuais para apenas um dia.”
Jerry Park, engenheiro de automação, jet blue
-
"Estamos impressionados com o engajamento e nenhum outro fornecedor chega perto de fornecer o suporte que a Eggplant oferece."
Michelle divecchis, gerente de garantia de qualidade, sheetz
Benefícios de usar o gerador da Keysight
Usando as mais recentes tecnologias Gen AI e LLM, o Keysight Generator acelera lançamentos confiáveis e em conformidade, gerando automaticamente ativos de teste sintéticos seguros em minutos, liberando as equipes do trabalho repetitivo e dimensionando os testes em todos os setores.
Casos de teste gerados por IA adaptados ao seu setor
Criados com base em seus requisitos, contexto e linguagem de domínio, para que sejam precisos desde o início.
Ajuste perfeito com seus pipelines de DevOps
Exporte e integre diretamente nas ferramentas que sua equipe já usa.
Projeto de teste mais rápido em escala
Reduza o tempo de criação em mais de 90% e acompanhe o ritmo das mudanças constantes.
Poderosos recursos de geração de casos de teste de IA com o Keysight Generator
Crie testes precisos em minutos
A geração orientada por IA acelera o projeto de testes e aumenta a precisão.
Mantenha a conformidade em qualquer lugar
A cobertura específica do domínio garante a confiabilidade em todos os setores.
Gerar testes mais inteligentes
A automação com reconhecimento de contexto adapta os casos de teste aos seus negócios.
Recursos
Perguntas frequentes sobre o gerador da Keysight
O Keysight Generator é uma ferramenta de IA generativa autônoma que automatiza a criação de ativos de teste diretamente a partir de requisitos em linguagem natural. Ele otimiza a autoria de testes gerando cenários Gherkin e casos de teste convencionais, ajudando as equipes de QA a avançar mais rapidamente e com menos esforço manual.
Embora poderoso por si só, o Generator se torna ainda mais eficaz quando combinado com o Eggplant Test — permitindo não apenas criar casos de teste instantaneamente, mas também executá-los de forma contínua, fechar ciclos de feedback mais rapidamente e acelerar todo o ciclo de vida dos testes.
Ao contrário das ferramentas tradicionais que dependem muito de scripts manuais, o Keysight Generator usa LLM incorporado e arquitetura RAG para interpretar os requisitos e produzir casos de teste estruturados. Ele foi projetado para reduzir o esforço manual, melhorar a consistência e acelerar os testes em estágio inicial sem exigir a geração de código.
O tempo de geração depende do número de requisitos e da capacidade de processamento disponível. Como referência, aproximadamente 100 saídas podem ser geradas em uma hora. Isso é significativamente mais rápido do que a criação manual, que pode levar até 16 horas para o mesmo volume.
Sim. O Keysight Generator oferece suporte a opções de implantação local e segura. Ele pode ser instalado no local ou dentro da rede de um cliente e não requer acesso à Internet para operar, o que o torna adequado para ambientes com isolamento acústico e organizações com necessidades rigorosas de conformidade
O Generator aceita vários formatos de entrada, incluindo Excel, CSV e texto simples, e é otimizado para documentos de requisitos estruturados e semiestruturados.
Experimente o gerador da Keysight hoje mesmo!
Entre em contato para uma demonstração do Keysight Generator.
Deseja ajuda ou tem dúvidas?