Können wir Ihnen behilflich sein?
Warum Keysight Generator verwenden?
Keysight Generator hilft Ihnen, kostspielige Release-Verzögerungen zu vermeiden, indem es Test-Assets in Minutenschnelle automatisch erstellt. Es schützt sensible Daten mit synthetischen Assets, die Ihr geistiges Eigentum niemals preisgeben. Gleichzeitig steigert es die Produktivität Ihrer Entwickler, indem es Ihr Team von der repetitiven Testerstellung befreit und sich so auf Innovationen konzentrieren kann. Und durch die Möglichkeit, Tests branchenübergreifend zu skalieren – von der Luft- und Raumfahrt über die Verteidigung bis hin zum Einzelhandel – beschleunigt Keysight Generator die Compliance und gewährleistet Zuverlässigkeit, wo immer Sie sie benötigen.
Vertrauen von Teams, die intelligenter testen und schneller veröffentlichen
-
“Keysight Generator hat die Produktivität erheblich verbessert. Es dauerte nur 30 Minuten, um Testressourcen für 48 Anforderungen zu generieren; eine Arbeit, die zuvor etwa drei Wochen manuelles Scripting in Anspruch nahm”
QA-Manager, führendes Enterprise-IT-Unternehmen
-
„ Eggplant ermöglichte es dem Team, von einer 10-stündigen Testveranstaltung alle drei Tage zu einer 24-stündigen Testveranstaltung täglich überzugehen.“
US-Armee
-
“...es gelang uns, die Arbeitsstunden um 92 % zu reduzieren im gesamten Testprozess, verglichen mit herkömmlichen manuellen Tests.”
Frau Mio Azuma, Forscherin, FUJIFILM Software Co.
-
“Die Ausführungszeit für die Flightkeys UI-Systeme wurde um 93 % reduziert, wodurch drei Wochen manueller Tests auf nur einen Tag verkürzt wurden.”
Jerry Park, Automatisierungsingenieur, Jet Blue
-
„Wir sind begeistert vom Engagement und kein anderer Anbieter bietet annähernd so viel Unterstützung wie dieser.“ Eggplant liefert.“
Michelle Divecchis, Qualitätssicherungsmanagerin, Sheetz
Vorteile der Verwendung des Keysight Generators
Mithilfe der neuesten Gen AI- und LLM-Technologien beschleunigt Keysight Generator zuverlässige, konforme Releases, indem er in wenigen Minuten automatisch sichere synthetische Testressourcen generiert, Teams von sich wiederholenden Arbeiten befreit und Tests branchenübergreifend skaliert.
KI-generierte Testfälle, maßgeschneidert für Ihre Branche
Erstellt auf Grundlage Ihrer Anforderungen, Ihres Kontexts und Ihrer Domänensprache, sodass sie von Anfang an präzise sind.
Nahtlose Integration in Ihre DevOps-Pipelines
Exportieren und integrieren Sie es direkt in die Tools, die Ihr Team bereits verwendet.
Schnelleres Testdesign im großen Maßstab
Reduzieren Sie die Erstellungszeit um über 90 % und halten Sie mit dem ständigen Wandel Schritt.
Leistungsstarke Funktionen zur Generierung von KI-Testfällen mit Keysight Generator
Erstellen Sie präzise Tests in Minuten
Die KI-gesteuerte Generierung beschleunigt das Testdesign und erhöht die Genauigkeit.
Bleiben Sie überall konform
Domänenspezifische Abdeckung gewährleistet branchenübergreifende Zuverlässigkeit.
Erstellen Sie intelligentere Tests
Kontextbewusste Automatisierung passt Testfälle an Ihr Unternehmen an.
Ressourcen
Häufig gestellte Fragen zum Keysight Generator
Keysight Generator ist ein eigenständiges KI-Tool, das die Erstellung von Testressourcen direkt aus natürlichsprachlichen Anforderungen automatisiert. Es optimiert die Testerstellung durch die Generierung von Gherkin-Szenarien und herkömmlichen Testfällen und unterstützt so QA-Teams bei der schnelleren und effizienteren Arbeit.
Generator ist zwar schon für sich genommen leistungsstark, wird aber in Kombination mit Eggplant Test noch effektiver – so können Sie nicht nur sofort Testfälle erstellen, sondern diese auch nahtlos ausführen, Feedbackschleifen schneller schließen und den gesamten Testlebenszyklus beschleunigen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Tools, die stark auf manuelle Skripterstellung angewiesen sind, nutzt Keysight Generator die eingebettete LLM- und RAG-Architektur zur Interpretation von Anforderungen und Erstellung strukturierter Testfälle. Es reduziert den manuellen Aufwand, verbessert die Konsistenz und beschleunigt Tests im Frühstadium, ohne dass Codegenerierung erforderlich ist.
Die Generierungszeit hängt von der Anzahl der Anforderungen und der verfügbaren Rechenleistung ab. Als Richtwert gilt, dass in einer Stunde etwa 100 Ausgaben generiert werden können. Dies ist deutlich schneller als die manuelle Erstellung, die bei gleichem Volumen bis zu 16 Stunden dauern kann.
Ja. Der Keysight Generator unterstützt sichere, lokale Bereitstellungsoptionen. Er kann vor Ort (on-premise) oder innerhalb des Kundennetzwerks installiert werden und benötigt für den Betrieb keinen Internetzugang, wodurch er sich für luftisolierte Umgebungen (Air-Gapped) und Organisationen mit strengen Compliance-Anforderungen eignet.
Der Generator akzeptiert mehrere Eingabeformate, darunter Excel, CSV und einfachen Text, und ist für strukturierte und halbstrukturierte Anforderungsdokumente optimiert.
Testen Sie Keysight Generator noch heute!
Kontaktieren Sie uns für eine Demo des Keysight Generators.
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?