키사이트 발생기를 사용해야 하는 이유?

키사이트 제너레이터는 몇 분 만에 테스트 자산을 자동으로 생성하여 비용이 많이 드는 출시 지연을 방지하는 데 도움이 됩니다. IP를 노출하지 않는 합성 자산으로 민감한 데이터를 보호하는 동시에, 팀이 반복적인 테스트 작성에서 벗어나 혁신에 집중할 수 있도록 하여 엔지니어링 생산성을 높입니다. 또한 항공우주 및 방위 산업부터 소매업에 이르기까지 다양한 산업 전반에 걸쳐 테스트를 확장할 수 있는 키사이트 제너레이터는 필요한 모든 곳에서 규정 준수를 가속화하고 안정성을 보장합니다.

더 스마트하게 테스트하고 더 빠르게 출시하는 팀이 신뢰합니다.

키사이트 제너레이터와 함께 제공되는 강력한 AI 테스트 케이스 생성 기능

몇 분 만에 정확한 테스트를 생성합니다.

AI 기반 생성은 테스트 설계를 가속화하고 정확도를 높입니다.

어디서나 규정 준수 유지

도메인별 커버리지는 다양한 산업 전반에서 신뢰성을 보장합니다.

뇌

더 스마트한 테스트 생성

컨텍스트 인식 자동화는 비즈니스에 맞게 테스트 케이스를 조정합니다.

키사이트 제너레이터에 대한 자주 묻는 질문

키사이트 제너레이터(Keysight Generator)는 자연어 요구 사항으로부터 테스트 자산 생성을 자동화하는 독립형 생성형 AI 도구입니다. 이 도구는 Gherkin 시나리오와 기존 테스트 케이스를 모두 생성하여 테스트 작성을 간소화하고, QA 팀이 더 빠르고 적은 수동 작업으로 진행할 수 있도록 돕습니다.

제너레이터는 그 자체로도 강력하지만, Eggplant Test와 함께 사용하면 더욱 효과적입니다. 이를 통해 테스트 케이스를 즉시 생성할 수 있을 뿐만 아니라 원활하게 실행하고, 피드백 루프를 더 빠르게 닫으며, 전체 테스트 수명 주기를 가속화할 수 있습니다. 

수동 스크립팅에 크게 의존하는 기존 툴과 달리 Keysight Generator는 임베디드 LLM 및 RAG 아키텍처를 사용하여 요구 사항을 해석하고 구조화된 테스트 케이스를 생성합니다. 코드 생성 없이 수동 작업을 줄이고 일관성을 개선하며 초기 단계 테스트를 가속화하도록 설계되었습니다. 

생성 시간은 요구 사항 수와 사용 가능한 처리 능력에 따라 달라집니다. 벤치마크로, 시간당 약 100개의 출력을 생성할 수 있습니다. 이는 동일한 양의 경우 최대 16시간이 걸릴 수 있는 수동 작성보다 훨씬 빠릅니다. 

예. 키사이트 제너레이터는 안전한 로컬 배포 옵션을 지원합니다. 온프레미스 또는 고객 네트워크 내에 설치할 수 있으며 작동에 인터넷 액세스가 필요하지 않으므로 에어갭 환경 및 엄격한 규정 준수 요구 사항이 있는 조직에 적합합니다. 

생성기는 Excel, CSV, 일반 텍스트를 포함한 다양한 입력 형식을 지원하며, 구조화되고 반구조화된 요구 사항 문서에 최적화되어 있습니다. 

키사이트 Generator를 오늘 사용해 보세요!

키사이트 제너레이터 데모를 요청하십시오.

어떤 도움을 드릴까요?