O que você está procurando?
A Keysight Technologies oferece funcionalidades profissionais em um osciloscópio básico
Os novos osciloscópios de 2 canais e 200 MHz garantem medições avançadas a um preço acessível
SANTA ROSA, Calif., March 17, 2020
A Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS), uma empresa líder em tecnologia que ajuda empresas, prestadores de serviços e governos a acelerar a inovação para conectar e proteger o mundo, anunciou hoje quatro novos modelos de 2 canais dos osciloscópios InfiniiVision 1000 Série X, com largura de banda de 50 MHz a 200 MHz, oferecendo medições e recursos de nível profissional a um preço acessível, incluindo uma função de decodificação padrão para cinco protocolos de dados seriais e conexão remota por meio de redes locais (LANs) e USB.
Os novos osciloscópios InfiniiVision 1000 Série X utilizam a mesma interface de usuário e tecnologia de medição encontradas nos osciloscópios InfiniiVision da Keysight de desempenho superior. O painel frontal intuitivo, agora disponível em 15 idiomas, é fácil de usar e conta com um sistema de ajuda integrado que permite aos clientes compreender rapidamente as funções e opções do osciloscópio, além de melhorar a eficiência geral dos testes, incluindo dicas de configuração para opções de análise complexas. Dezesseis sinais de treinamento complementares vêm pré-carregados para garantir o uso rápido dos recursos avançados de medição e análise inerentes à série InfiniiVision 1000 X-Series. Esses sinais de treinamento também podem ser usados em conjunto com o kit de treinamento gratuito para educadores, que inclui um guia abrangente de laboratório de osciloscópio e um conjunto de slides sobre os fundamentos do osciloscópio.
Os novos modelos da série InfiniiVision 1000 X-Series permitem a ampliação da largura de banda por meio de licença de software, possibilitando que os clientes adquiram a largura de banda necessária no momento e a ampliem à medida que os projetos evoluírem no futuro. Os osciloscópios da série InfiniiVision 1000 X-Series estão disponíveis com larguras de banda de 50, 70, 100 e 200 MHz e aceleram as inovações com:
- A tecnologia ASIC personalizada do Keysight MegaZoom IV, que oferece uma taxa de atualização de até 200.000 formas de onda por segundo e uma taxa de amostragem de 2 GSa/s, permite a visualização de falhas e anomalias aleatórias e pouco frequentes que os osciloscópios de preço semelhante poderiam deixar passar.
- Integração de seis instrumentos em um, incluindo um analisador de resposta em frequência (gráficos de Bode), gerador de funções de 20 MHz, analisador de protocolos, voltímetro digital e contador de frequência, o que economiza um espaço valioso na bancada.
- Conectividade padrão via USB e LAN que permite que vários engenheiros trabalhem em um único instrumento, conectando-se à rede por meio da LAN e acessando um navegador da Internet para controle remoto. Isso permite que alunos e colegas de trabalho compartilhem equipamentos e trabalhem em projetos de qualquer lugar, economizando tempo e dinheiro.
- Medições com qualidade profissional e recursos de análise por software, incluindo a função Transformada Rápida de Fourier (FTT) para analisar o domínio da frequência e identificar anomalias não detectadas no domínio do tempo.
- Analisa e determina rapidamente os parâmetros do sinal, identificando problemas de diafonia e distorção causados pela não linearidade do amplificador, além de realizar testes de máscara de aprovação/reprovação a uma taxa de até 200.000 testes por segundo.
- Funcionalidade padrão de dados seriais que oferece acionamento e decodificação para os protocolos seriais de baixa velocidade mais comuns, incluindo: Inter-IC (I2C); Interface Periférica Serial (SPI); Receptor-Transmissor Assíncrono Universal (UART/RS232); Rede de Área do Controlador (CAN); e Rede de Interconexão Local (LIN). A função de listagem facilita aos usuários a visualização de pacotes de dados correlacionados no tempo, e os erros são destacados.
Preços e disponibilidade
Os novos osciloscópios InfiniiVision 1000 da Série X já estão disponíveis, com preços a partir de US$ 480,00.
Sobre a Keysight Technologies
A Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) é uma empresa líder em tecnologia que ajuda empresas, provedores de serviços e governos a acelerar a inovação para conectar e proteger o mundo. As soluções da Keysight otimizam redes e levam produtos eletrônicos ao mercado mais rapidamente e a um custo menor, com ofertas que abrangem desde a simulação de projetos, passando pela validação de protótipos e testes de fabricação, até a otimização em redes e ambientes de nuvem. Seus clientes abrangem o ecossistema global de comunicações, bem como os setores aeroespacial e de defesa, automotivo, de energia, de semicondutores e de eletrônicos em geral. A Keysight registrou receita de US$ 4,3 bilhões no ano fiscal de 2019. Mais informações estão disponíveis em www.keysight.com.
# # #
Informações adicionais sobre a Keysight Technologies estão disponíveis na sala de imprensa em https://www.keysight.com/go/news e no Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube.
Contato da Keysight:
Geri Lynne LaCombe, Américas/Europa
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com
Fusako Dohi, Ásia
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com
Imagem
Osciloscópios InfiniiVision 1000 Série X