키사이트 테크놀로지스, 보급형 오실로스코프에 전문가급 기능 탑재

합리적인 가격으로 고급 측정 기능을 제공하는 신형 200 MHz, 2채널 오실로스코프

SANTA ROSA, Calif., March 17, 2020

기업, 서비스 제공업체, 정부가 혁신을 가속화하여 안전하고 연결된 세상을 만들 수 있도록 지원하는 선도적인 기술 기업인 키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc., NYSE: KEYS)는 오늘 50 MHz~200 MHz 대역폭을 제공하는 InfiniiVision 1000 X-시리즈 오실로스코프의 새로운 2채널 모델 4종을 발표했습니다. 이 제품은 5개 직렬 데이터 프로토콜에 대한 표준 디코드 기능과 로컬 랜(LAN) 및 USB를 통한 원격 연결을 포함하여 합리적인 가격으로 전문가 수준의 측정 및 기능을 제공합니다.

신형 InfiniiVision 1000 X-시리즈 오실로스코프는 고성능 키사이트 InfiniiVision 오실로스코프에 사용된 것과 동일한 사용자 인터페이스와 측정 기술을 사용합니다. 이제 15개 언어로 제공되는 직관적인 전면 부문은 사용이 간편하고 내장된 도움말 기능을 통해 사용자가 오실로스코프 기능과 옵션을 빠르게 이해할 수 있으며, 복잡한 분석 옵션을 위한 설정 팁을 포함하여 전반적인 테스트 효율성을 향상시킵니다. 16개의 보완적인 트레이닝 신호가 사전 로드되어 있어 InfiniiVision 1000 X-시리즈에 내재된 고급 측정 및 분석 기능을 빠르게 사용할 수 있습니다. 이러한 트레이닝 신호는 포괄적인 오실로스코프 실습 가이드와 오실로스코프 기본 슬라이드 세트가 포함된 무료 교육용 트레이닝 키트와 함께 사용할 수도 있습니다.

신형 InfiniiVision 1000 X-시리즈 모델은 소프트웨어 라이선스를 통해 대역폭 업그레이드가 가능하므로 사용자는 현재 필요한 대역폭을 구매하고 향후 설계가 진화함에 따라 업그레이드할 수 있습니다. InfiniiVision 1000 X-시리즈 오실로스코프는 50, 70, 100, 200 MHz 대역폭으로 제공되며 다음과 같은 기능으로 혁신을 가속화합니다.

  • 초당 최대 200,000개의 파형 업데이트 속도와 2 GSa/s 샘플 속도를 제공하는 맞춤형 키사이트 MegaZoom IV ASIC 기술을 통해 비슷한 가격대의 오실로스코프가 놓칠 수 있는 무작위 및 드문 글리치와 이상 징후를 시각화할 수 있습니다.
  • 주파수 응답 분석기(보드 플롯), 20 MHz 함수 발생기, 프로토콜 분석기, 디지털 멀티미터, 주파수 카운터를 포함한 6인원(six-in-one) 계측기 통합으로 소중한 벤치 공간을 절약합니다.
  • 표준 USB 및 LAN 연결을 통해 LAN을 통해 네트워크에 연결하고 인터넷 브라우저에 액세스하여 원격 제어함으로써 여러 엔지니어가 하나의 계측기로 작업할 수 있습니다. 이를 통해 학생과 동료가 장비를 공유하고 어디서나 프로젝트를 작업할 수 있어 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
  • 주파수 영역을 분석하고 시간 영역에서는 볼 수 없는 이상 징후를 발견하기 위한 고속 푸리에 변환(FFT) 기능을 포함한 전문가 품질의 측정 및 소프트웨어 분석 기능.
  • 초당 최대 200,000회의 테스트를 수행하는 통과/실패(pass/fail) 마스크 테스트는 물론 증폭기 비선형성으로 인한 누화 및 왜곡 문제를 찾아 신호 파형을 빠르게 분석하고 결정합니다.
  • 인터 IC(I2C); 직렬 주변기기 인터페이스(SPI); 범용 비동기화 송수신기(UART/RS232); 컨트롤러 영역 네트워크(CAN); 로컬 인터커넥트 네트워크(LIN)를 포함한 가장 일반적인 저속 직렬 프로토콜에 대한 트리거 및 디코드를 제공하는 표준 직렬 데이터 기능. 리스터(lister) 기능을 통해 사용자는 시간 상관 데이터 패킷을 쉽게 확인할 수 있으며 오류가 강조 표시됩니다.

가격 및 제공 시기

신형 InfiniiVision 1000 X-시리즈 오실로스코프는 현재 구매 가능하며 미화 480.00달러부터 시작합니다.

키사이트테크놀로지스 소개

키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc., NYSE: KEYS)는 기업, 서비스 제공업체, 정부가 혁신을 가속화하여 세상을 연결하고 보호할 수 있도록 지원하는 선도적인 기술 기업입니다. 키사이트의 솔루션은 네트워크를 최적화하고, 설계 시뮬레이션부터 프로토타입 검증, 제조 테스트, 네트워크 및 클라우드 환경의 최적화에 이르는 제품군을 통해 전자 제품을 더 빠르고 저렴한 비용으로 시장에 출시할 수 있도록 지원합니다. 고객은 전 세계 통신 생태계, 항공우주 및 방위, 자동차, 에너지, 반도체 및 일반 전자 최종 시장에 걸쳐 있습니다. 키사이트는 2019 회계연도에 43억 달러의 매출을 기록했습니다. 자세한 정보는 www.keysight.com에서 확인할 수 있습니다.

# # #

키사이트테크놀로지스에 대한 추가 정보는 https://www.keysight.com/go/news의 뉴스룸과 Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube에서 확인할 수 있습니다.

키사이트 연락처:

Geri Lynne LaCombe, 미주/유럽
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com

Fusako Dohi, 아시아
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com

이미지

DSOX1202G 벤치 오실로스코프

InfiniiVision 1000 X-시리즈 오실로스코프