서로 다른 신호 레벨에 걸친 평균 RF 전력을 확인하는 방법

평균 전력 센서
+ 평균 전력 센서

신호 레벨 전반의 평균 전력 검증

무선 주파수(RF) 디바이스는 작동 조건, 이득 설정 또는 테스트 파라미터가 변경됨에 따라 여러 출력 레벨에서 작동하는 경우가 많습니다. 엔지니어는 테스트 시퀀스 전반에 걸쳐 일관된 측정 방법을 유지하면서 각 조건에서의 평균 전력을 검증해야 합니다. 특히 넓은 범위의 디바이스 작동 상태에서 결과를 비교할 때 신호 레벨의 차이로 인해 측정 안정성과 센서 선형성이 중요해질 수 있습니다. 평균 전력 측정용으로 설계된 센서를 사용하면 엔지니어가 개별 신호 피크에 대한 시간 영역 분석 없이 이러한 변화를 특성화할 수 있습니다.

측정 설정에는 호환되는 전력 측정기와 RF 소스 또는 피측정 디바이스(DUT)에 연결된 평균 전력 센서가 포함됩니다. 엔지니어는 측정 주파수를 설정하고 필요에 따라 영점 조절 및 교정을 수행하며, 정의된 각 작동 조건에서 평균 전력을 획득합니다. 그런 다음 측정값을 예상 출력 레벨, 설계 목표 또는 테스트 한계와 비교하여 디바이스가 작동 상태를 전환할 때 전력이 어떻게 변하는지 평가할 수 있습니다. 시퀀스 전반에 걸쳐 동일한 센서와 측정 구성을 사용하면 부품 특성화, 기능 검증 및 생산 테스트 중 평균 RF 전력을 비교할 수 있는 일관된 기반이 제공됩니다.

평균 RF 전력 검증 솔루션

평균 전력 검증은 피측정 디바이스가 정의된 출력 조건에서 작동하는 동안 수행되는 일련의 측정으로 구성할 수 있습니다. 엔지니어는 측정 주파수에 맞게 전력 측정기를 구성하고 원하는 기준면에 평균 전력 센서를 연결합니다. 그런 다음 측정 시스템이 각 조건에서 평균 전력을 기록하는 동안 디바이스 출력을필요한 작동 레벨로 단계별로 전환합니다. 센서의 2패스 다이오드 페어 아키텍처는 지정된 측정 범위 전체에서 평균 전력 측정을 지원하며, 저장된 교정, 선형성 및 온도 보상 데이터는 측정 시스템에서 사용하는 보정 정보를 제공합니다. 엔지니어는 작동 상태 간의 결과를 비교하고, 예상 전력 레벨과의 예상치 못한 편차를 식별하며, 디바이스 출력이 정의된 한계 내에 유지되는지 확인할 수 있습니다. 이 워크플로는 피크 엔벨로프 또는 상세한 시간 영역 분석 없이 작동 조건이 변경될 때 평균 RF 출력을 평가하는 일관된 방법을 제공하여 부품 개발, 기능 검증 및 반복적인 생산 측정을 지원합니다.

평균 RF 전력 검증 솔루션 블록 다이어그램 보기

평균 RF 전력 검증 솔루션의 블록 다이어그램

평균 RF 전력 검증 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?