차세대 eCall 적합성 검증 방법

eCall 적합성 테스트 솔루션
+ eCall 적합성 테스트 솔루션

NG eCall 동작 검증

차세대 eCall 적합성 테스트에는 차량 내 시스템, GNSS(Global Navigation Satellite System), 셀룰러 네트워크 및 PSAP(Public Safety Answering Point)를 나타내는 제어된 환경이 필요합니다. 엔지니어는 차량 내 시스템이 시뮬레이션된 위치 정보를 수신하고, 에뮬레이트된 모바일 네트워크를 통해 연결되며, 라이브 네트워크를 사용하지 않고 PSAP와 상호 작용할 수 있도록 비상 통화 워크플로를 구성합니다. 이 설정은 범유럽 eCall 및 ERA-GLONASS와 함께 차세대 eCall을 지원하므로 동일한 실험실 프레임워크에서 반복 가능한 네트워크 및 위치 조건 하에서 비상 통화 기능을 실행할 수 있습니다. 셀룰러 테스트 환경은 통화 경로를 실험실 제어 하에 유지하면서 여러 네트워크 세대를 재현할 수 있습니다.

실행 중에 테스트는 차량 내 시스템이 비상 통화를 트리거하고, 올바른 원시 MSD(Minimum Set of Data)를 컴파일 및 전송하며, PSAP와의 음성 연결을 설정할 수 있는지 확인합니다. 차세대 작동의 경우 환경은 통화 경로의 일부로 IP 멀티미디어 서브시스템 및 세션 시작 프로토콜 에뮬레이션도 지원합니다. 정적 또는 동적 GNSS 시나리오가 제어된 위치 입력을 제공하는 동안 지원되는 지역 및 국제 요구 사항에 대해 자동화된 적합성 테스트 케이스를 실행할 수 있습니다. 엔지니어는 네트워크 세대 및 서비스 조건 전반에 걸쳐 워크플로를 반복하고, 결과 통화 및 데이터 동작을 검토하며, 관찰된 시퀀스를 해당 적합성 요구 사항과 비교할 수 있습니다.

차세대 eCall 적합성 검증 솔루션

차량 내 시스템을 제어된 셀룰러 네트워크 에뮬레이터, GNSS 소스 및 PSAP 에뮬레이터에 연결한 다음 필수 차세대 eCall 적합성 시퀀스를 실행하여 테스트를 수행합니다. 이 솔루션은 엔드투엔드 기능 및 표준 기반 테스트, 정적 및 동적 GNSS 시뮬레이션, 자동화된 eCall 테스트 케이스, 그리고 IP 멀티미디어 서브시스템 및 세션 시작 프로토콜 에뮬레이션을 통한 차세대 통화 시그널링 지원을 제공합니다. 엔지니어는 라이브 모바일 네트워크에 의존하지 않고도 비상 통화 트리거, 원시 MSD 전송 및 PSAP 음성 연결 설정을 확인할 수 있으며, 병렬 음성 품질 테스트를 위해 선택적 오디오 분석을 추가할 수 있습니다.

차세대 eCall 적합성 솔루션의 블록 다이어그램 보기

차세대 eCall 적합성 검증 방법

차세대 eCall 적합성 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?