대규모 환경에서 이더넷 IP를 검증하는 방법

IxVerify
+ IxVerify

이더넷 IP 검증 확장

이더넷 IP가 더 빠른 인터페이스, 더 높은 처리량, 더 큰 포트 수, 더 많은 프로그래밍 가능 기능으로 확장됨에 따라, 검증 팀은 급격히 늘어나는 트래픽 조건 및 설계 동작 범위를 테스트해야 합니다. 실리콘을 사용할 수 있게 되기 전에 이러한 조건을 재현하면, 트래픽 볼륨, 포트 활용도, 기능 복잡성이 증가함에 따라 설계가 어떻게 작동할지 파악하기 어려울 수 있습니다.

효과적인 이더넷 IP 검증에는 하드웨어 에뮬레이션에서 실행되는 설계에 대해 반복 가능한 레이어 2 및 레이어 3 트래픽을 생성할 수 있는 가상 테스트 환경이 필요합니다. 엔지니어는 트래픽 패턴과 규모를 변경하고, 포워딩 및 처리량 동작을 관찰하며, 제어된 조건에서 오류를 재현하여 이더넷 IP를 여전히 수정할 수 있는 단계에서 설계 문제를 격리할 수 있어야 합니다.

확장 가능한 이더넷 IP 검증 솔루션

대규모로 이더넷 IP를 검증하려면 점점 더 까다로워지는 작동 조건에서 에뮬레이션된 설계를 테스트할 수 있는 반복 가능한 트래픽이 필요합니다. IxVerify는 물리적 실리콘을 사용할 수기 전에 네트워크 프로세서 설계를 테스트하기 위한 가상 이더넷 트래픽 환경을 제공합니다. 엔지니어는 이를 하드웨어 에뮬레이션과 함께 사용하여 레이어 2 및 레이어 3 트래픽을 생성하고, 테스트 규모를 확장하며, 트래픽 수요가 증가함에 따라 설계 동작을 평가할 수 있습니다. 이 접근 방식을 통해 검증 팀은 문제 조건을 재현하고, 설계의 응답을 관찰하며, 기본 설계를 변경할 수 있는 개발 주기의 초기 단계에서 문제를 조사할 수 있는 제어된 방법을 확보할 수 있습니다.

확장 가능한 이더넷 IP 검증 솔루션의 블록 다이어그램 보기

확장 가능한 이더넷 IP 검증 솔루션의 블록 다이어그램

확장 가능한 이더넷 IP 검증 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?