배터리 충전기 작동 상태 검증 방법

탁상용 DC 전자 부하
+ 벤치탑 DC 전자 부하

충전기 작동 중 배터리 상태 에뮬레이트

배터리 충전기 검증은 충전 회로가 작동 범위 전체에서 전압과 전류를 조절하는 방식을 측정하는 동시에 배터리가 나타내는 전기적 조건을 재현해야 합니다. 정전압 모드로 작동하는 프로그래밍 가능한 전자 Loads는 충전 대상인 충전기가 해당 충전 전류를 설정할 수 있도록 정의된 전압을 유지함으로써 배터리 측 터미널 조건을 에뮬레이트할 수 있습니다. 의도된 충전 범위 내의 여러 지점을 나타내는 배터리 동등 전압 수준 시퀀스를 프로그래밍하고 각 작동 지점에서 충전기 출력 전압 및 전류를 측정합니다. 결과 데이터는 에뮬레이트된 배터리 터미널 전압이 변경됨에 따라 충전기가 어떻게 반응하는지 특성화하고, 충전 회로가 선택된 작동 조건 전반에서 예상되는 조절 거동을 유지하는지 보여줍니다.

에뮬레이트된 배터리 전압을 제어된 증가분으로 변경하고 전압, 전류, 그리고 열적 거동도 평가해야 하는 경우 온도까지 기록하여 충전기의 작동 시퀀스 전반으로 measurements를 확장합니다. 더 낮고 더 높은 배터리 동등 전압에서의 measurement는 작동 범위 전체의 충전 전류 거동을 특성화하는 반면, 조절 경계 근처에서의 measurement는 충전기가 충전 상태 간에 어떻게 전환되는지 보여줍니다. 추가 테스트 조건은 충전기 설계에서 이러한 모드를 지원할 때 유지 관리 또는 배터리 없음 작동을 재현할 수 있습니다. 동일한 프로그래밍된 전압 시퀀스를 반복하면 물리적 배터리의 충전 상태 변경에 의존하지 않고도 입력 조건, 작동 온도, 설계 수정 또는 보호 설정 전반에서 충전기 거동을 비교하기 위한 일관된 조건이 제공됩니다.

배터리 충전기 작동 상태 검증 솔루션

배터리 충전기 작동 상태를 테스트하려면 충전기가 작동 범위를 진행함에 따라 충전 전류, 터미널 전압, 온도를 측정하는 동시에 배터리 측 전압 조건을 재현해야 합니다. 이 솔루션은 정의된 배터리 터미널 조건을 에뮬레이트하고 프로그래밍된 각 전압에서 충전기가 공급하는 전류를 측정하기 위해 정전압 모드의 키사이트 벤치탑 DC 전자 로드를 사용합니다. 멀티플렉서 모듈이 포함된 키사이트 데이터 수집 시스템은 충전기와 배터리 인터페이스의 선택된 지점에서 추가적인 전압 및 온도 측정을 제공합니다. 기록된 측정값은 에뮬레이트된 각 배터리 상태에 따라 충전 전류, 터미널 전압, 열적 조건이 어떻게 변경되는지 보여줍니다. 이 접근 방식은 여러 전압 수준, 충전 상태, 작동 조건 전반에서 반복 가능한 충전기 특성화를 지원합니다.

배터리 충전기 작동 상태 검증 솔루션 블록 다이어그램

배터리 충전기 작동 상태 검증 방법 - 블록 다이어그램

배터리 충전기 작동 상태 검증 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

배터리 충전기 작동 상태 검증을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?