제품 수명주기 관리 플랫폼 테스트 방법

소프트웨어 테스트
+ 소프트웨어 테스트

품질 및 신뢰성 표준을 충족하기 위한 PLM 플랫폼 테스트

제품 수명 주기 관리(PLM) 플랫폼 테스트는 웹 및 데스크톱 플랫폼, CAD 도구, ERP 및 CRM과 같은 기업용 애플리케이션을 아우르는 상호 연결된 생태계로 인해 복잡합니다. 전체 기술 스택에 걸쳐 품질과 성능을 보장하기 위해서는 견고한 테스트 전략이 필수적입니다. PLM 시스템이 패치, 맞춤화, 주요 업데이트를 통해 빠르게 진화함에 따라, 테스트 계획은 개별 구성 요소뿐만 아니라 전체 워크플로우를 검증해야 합니다. 단 하나의 결함만 간과되어도 시스템 전반에 연쇄적인 영향을 미쳐 설계, 공급망 또는 고객 운영에 차질을 빚을 수 있습니다.

완전한 엔드투엔드 UI 수준 테스트 자동화는 소스 코드나 API에 대한 접근 권한 없이도 PLM, CAD 및 엔터프라이즈 시스템 전반에 걸쳐 실제 사용자의 행동을 재현함으로써 이러한 과제를 해결합니다. AI와 컴퓨터 비전을 활용하는 이러한 플랫폼은 기존 도구의 취약점을 극복하고, 인터페이스와 워크플로우의 변화에 유연하게 적응하는 통합적인 접근 방식을 제공하여 전사적으로 지속적이고 신뢰할 수 있는 검증을 보장합니다.

PLM 플랫폼 테스트 솔루션

PLM 플랫폼 테스트를 자동화하려면 복잡한 작업을 가속화하고 예상되는 변경 사항을 시각적으로 검증할 수 있는 소프트웨어 테스트 자동화가 필요합니다. 키사이트 에그플랜트(Keysight Eggplant)는 PLM, CAD, ERP, CRM과 같은 상호 연결된 시스템 전반에 걸쳐 탄력적인 UI 수준 자동화를 제공하여, 엔드투엔드 워크플로우가 중단 없이 운영되도록 보장합니다. 기존의 객체 기반 도구와 달리, 키사이트 에그플랜트는 AI와 컴퓨터 비전을 활용하여 실제 사용자처럼 소프트웨어와 상호작용하며, 클릭, 입력, 탐색과 같은 동작을 시각적으로 실행합니다. 이러한 접근 방식은 빈번한 PLM 업데이트, 맞춤형 사용자 인터페이스 또는 다중 플랫폼의 복잡성에도 불구하고 안정적인 성능을 유지합니다. 또한 키사이트 에그플랜트는 사전 예방적인 성능 모니터링을 지원하여, 사용자에게 영향을 미치기 전에 운영 환경의 성능 저하를 감지합니다. 테스트는 회귀 테스트, 스모크 테스트 및 모니터링 시나리오 전반에 걸쳐 쉽게 재사용할 수 있어 확장성과 효율성을 높입니다. 시각적 테스트 모델링, 통합 스케줄링 및 데이터 기반 보고 기능을 갖춘 키사이트 에그플랜트는 UI 반응성부터 문서 정확성에 이르기까지 모든 요소를 검증할 수 있는 포괄적이고 감사 가능한 솔루션을 제공하여, 디지털 스레드 전반에 걸쳐 생산성과 품질을 보장합니다. 

PLM 플랫폼 테스트 데모 보기

당사의 PLM 플랫폼 테스트 솔루션 제품 살펴보기

범용 융합 엔진

Eggplant의 AI 기반 엔진으로 테스트를 자동으로 식별, 실행 및 조정하여 테스트 대상 시스템의 품질에 이르는 가장 빠른 경로를 제공합니다.

자세히 알아보기

모델 기반 테스트

모델 기반 테스트를 통해 전체 테스트 커버리지를 달성하고, 개발을 간소화하며, 다양한 조건에서 애플리케이션이 어떻게 동작할지 예측하십시오.

자세히 알아보기

지능형 컴퓨터 비전

Eggplant의 광학 문자 인식을 사용하여 이미지에서 텍스트를 식별함으로써 복잡한 사용자 경험 요소 테스트를 용이하게 합니다.

자세히 알아보기

관련 사용 사례

제품 수명 주기 관리 플랫폼에 대한 자주 묻는 질문

PLM 소프트웨어 테스트는 제품 수명 주기 관리(PLM) 시스템 내의 모든 구성 요소가 올바르게 작동하여 원활한 제품 개발 및 수명 주기 관리를 촉진합니다. 이 테스트는 맞춤형 워크플로우와 ERP 및 MES와 같은 시스템과의 통합을 검증하여 데이터 정확성을 보장합니다. PLM 테스트 자동화를 통합함으로써 조직은 수동 오류를 줄이고 프로세스를 간소화하며 CAD와 같은 플랫폼 전반에 걸쳐 배포를 가속화할 수 있습니다.

PLM 테스트 자동화는 CAD, ERP, MES와 같은 제품 수명 주기 관리 시스템의 테스트 프로세스를 효율성을 개선하고 수동 오류를 줄임으로써 향상시킵니다. 이는 하드웨어 제품 품질 유지에 매우 중요합니다. 자동화된 테스트는 CAD와 같은 도구에서 이루어진 설계 업데이트가 생산 시스템 전체에 정확하게 반영되도록 보장하여 비용이 많이 드는 오류를 줄이고 전반적인 품질을 향상시킵니다.

키사이트 Eggplant Test는 빈번한 업데이트가 이루어지는 PLM 시스템에 필수적인 회귀 테스트 자동화에 탁월합니다. 이러한 테스트를 자동화함으로써 Eggplant Test는 새로운 변경 사항이 기존 기능을 유지하면서 결함을 발생시키지 않도록 보장합니다. 그 엔드투엔드 테스트 기능은 CAD 소프트웨어에서 사용되는 것과 같은 복잡한 그래픽 사용자 인터페이스를 처리하기 위해 고급 이미지 인식 및 광학 문자 인식(OCR)을 활용합니다. 또한 Eggplant는 CI/CD 파이프라인과 통합되어 빈번한 업데이트를 지원하고 위험을 최소화하며 하드웨어 및 소프트웨어 시스템 간의 원활한 상호 작용을 보장하는 지속적인 테스트를 가능하게 합니다.

CAD, ERP 및 MES 시스템 테스트는 복잡한 워크플로, GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 및 다른 시스템과의 통합에 대한 높은 의존성으로 인해 고유한 과제를 제시합니다. 주요 과제 중 하나는 CAD 설계든 ERP 기능이든 시스템 업데이트가 기존 기능을 손상시키지 않도록 하는 것입니다. 회귀 테스트는 필수적이지만 수동으로 수행할 경우 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉽습니다.

엔드투엔드 테스트는 또 다른 난관이며, 특히 CAD, ERP 및 MES 환경 간에 데이터가 원활하게 흘러야 하는 시스템 통합에서 그렇습니다. 이러한 맞춤형 워크플로우의 모든 중단은 생산 지연 또는 하드웨어 출력의 값비싼 오류로 이어질 수 있습니다. 특히 대규모 데이터 세트, 그래픽 모델 또는 실시간 생산 환경을 다룰 때 성능 및 가용성을 보장하는 것이 똑같이 중요합니다.

키사이트 Eggplant Test는 강력한 자동화 기능을 통해 이러한 과제를 해결합니다. Eggplant Test는 회귀 테스트를 자동화하여 이러한 시스템 전반의 빈번한 업데이트가 결함을 유발하지 않도록 보장합니다. 종단 간 테스트 기능은 CAD, ERP 및 MES 전반의 원활한 통합을 지원하여 시스템 상호 작용을 원활하게 합니다. Eggplant Test의 고급 이미지 인식 및 광학 문자 인식(OCR) 기능은 복잡한 GUI 테스트를 가능하게 하여 그래픽 데이터에 크게 의존하는 CAD 도구에 이상적입니다. 또한 성능 및 가용성에 대한 통찰력을 제공하여 시스템이 다양한 조건에서 계속 작동하도록 보장하며, 이는 다운타임을 허용할 수 없는 생산 환경에 필수적입니다.

키사이트의 Eggplant Test는 PLM 소프트웨어 테스트 자동화를 위한 가장 강력한 도구 중 하나이며, 특히 CAD 애플리케이션과 같이 복잡한 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)에 의존하는 시스템에 유용합니다. Eggplant Test를 차별화하는 주요 기능은 소스 코드에 접근하지 않고도 UI 테스트를 수행할 수 있다는 점이며, 이는 CAD 도구와 같은 클로즈드 소스 애플리케이션에 이상적입니다.

Eggplant Test는 이미지 및 광학 문자 인식(OCR) 기술을 사용하여 버튼, 아이콘 및 기타 그래픽 요소를 시각적으로 식별함으로써 UI 요소와 상호 작용하여 실제 사용자 상호 작용을 시뮬레이션할 수 있습니다. 이를 통해 CAD 도구의 모든 그래픽 구성 요소가 예상대로 작동하는지 확인할 수 있습니다.

또한 Eggplant Test는 원활한 크로스 플랫폼 테스트를 제공하여 PLM, CAD, ERP 및 MES 시스템이 Windows, macOS, Linux와 같은 다양한 운영 체제에서 일관되게 작동하도록 보장합니다. 자동화된 회귀 테스트 기능은 버그를 조기에 발견하고 UI 변경 사항을 신속하게 검증함으로써 PLM 에코시스템 전반의 GUI 테스트를 간소화합니다.

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?