동적 부하 성능을 테스트하는 방법

ATE DC 전자 부하
+ ATE DC 전자 부하

가변 부하 조건 시뮬레이션

동적 부하 성능을 테스트하려면, DC 전력 디바이스가 부하 시퀀스 전반에 걸쳐 어떻게 응답하는지 모니터링하면서 전류 수요에 제어된 변화를 적용해야 합니다. 이 설정에는 정의된 전류 수준을 재현하고 시간 경과에 따라 그 사이를 전환하도록 구성된 프로그래밍 가능한 DC 전자 부하가 포함됩니다. 부하 프로필은 더 낮은 전류 작동 상태 뒤에 더 높은 전류 수요 기간이 이어지는 형태를 나타낼 수 있으며, 이를 통해 피테스트 디바이스가 반복 가능한 시퀀스 내에서 변화하는 조건을 경험할 수 있도록 합니다. 전압과 전류는 테스트 전반에 걸쳐 모니터링되어 각 부하 수준 및 전환 시 전기적 응답을 포착합니다.

동적 부하 측정은 프로그래밍된 작동 조건 사이에서 전류 수요가 변경됨에 따라 디바이스가 어떻게 작동하는지 평가합니다. 부하 프로필은 필요한 시퀀스를 재현하는 데 필요한 전류 수준과 타이밍을 정의하며, 측정된 전압 응답은 디바이스가 수요의 각 변화에 적응함에 따라 발생하는 변동을 보여줍니다. 동일한 프로필을 반복하면 서로 다른 작동 지점 간의 거동을 비교하기 위한 일관된 측정 조건이 제공됩니다. 또한 전류 수준과 타이밍을 변경하면 제어되고 반복 가능한 테스트 조건을 사용하여 여러 부하 시나리오를 평가할 수 있습니다.

동적 하중 성능 테스트 솔루션

동적 부하 성능을 테스트하려면 피테스트 디바이스의 전기적 응답을 측정하는 동시에 반복 가능한 전류 수요 변화를 생성해야 합니다. 이 솔루션은 키사이트 ATE DC 전자 부하를 사용하여 프로그래밍된 부하 조건을 적용하고, 시간에 따라 수요가 변화함에 따라 전압과 전류를 모니터링합니다. 정의된 전류 수준과 타이밍 조건을 통해 저부하 상태와 고부하 상태 간의 전환을 재현할 수 있으므로, 반복 측정 시 동일한 작동 시퀀스를 일관되게 적용할 수 있습니다. 기록된 전압 및 전류 데이터는 프로그래밍된 부하 프로필 전반에서 디바이스가 어떻게 응답하는지 보여주며 각 작동 조건에 대한 측정 결과를 제공합니다. 이 접근 방식은 자동화된 DC 전력 검증 환경에서 여러 전류 수준과 부하 시퀀스에 걸쳐 반복 가능한 동적 부하 특성화를 지원합니다.

동적 부하 성능 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

동적 부하 성능 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

동적 부하 성능 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?