DC-DC 변환기 효율을 측정하는 방법

ATE DC 전자 부하
+ ATE DC 전자 부하

DC-DC 변환 효율 측정

DC-DC 컨버터 효율을 테스트하려면 디바이스 양단의 전력 전기 전력을 측정하는 동시에 컨버터 입력 전압과 출력 부하를 제어해야 합니다. 이 설정에는 컨버터 입력에 연결된 프로그래머블 DC 전원과 출력에 연결된 프로그래머블 DC 전자 부하가 포함됩니다. 각 작동 점에서 입력 전력과 출력 전력을 결정할 수 있도록 입력과 출력에서 전압과 전류를 측정합니다. 전자 부호는 정의된 출력 부하를 유지하고, 소스는 필요한 컨버터 입력 조건을 설정합니다.

효율 측정은 컨버터가 전달한 전력과 입력 소스에서 소비한 전력을 비교합니다. 변환 효율은 입력 전압을 필요한 작동 범위에 걸쳐 단계적으로 조정하면서 출력 전력을 입력 전력으로 나누어 계산합니다. 전압 단계 간의 정착 간격을 통해 컨버터가 안정적인 작동 조건에 도달한 후 전압 및 전류 측정이 기록됩니다. 입력 범위 전체에서 이 측정을 반복하면 제어된 출력 부하 상태에서 입력 전압에 따라 변환 성능이 어떻게 달라지는지 보여주는 효율 프로파일이 생성됩니다.

DC-DC 변환기 효율 테스트 솔루션

DC-DC 컨버터 효율을 테스트하려면 컨버터 양쪽의 전기적 조건을 제어하고 해당 입력 및 출력 전력을 측정해야 합니다. 이 솔루션은 프로그래머블 DC 소스를 사용하여 컨버터 입력 전압을 설정하고 Keysight ATE DC 전자 부하를 사용하여 컨버터 출력에 제어된 부하를 인가합니다. 각 작동 지점에서 전압 및 전류 측정을 기록하여 입력 및 출력 전력을 확인하고 변환 효율을 계산합니다. 입력 전압을 필요한 작동 범위에 걸쳐 단계적으로 조절하는 동시에 출력 부하는 제어된 상태로 유지하므로 반복 가능한 조건에서 효율을 평가할 수 있습니다. 이 접근 방식은 컨버터 작동 범위 전반에 걸쳐 효율 프로파일을 생성하며, 일관된 전압, 부하, 정착 및 측정 조건을 사용하여 자동화된 특성화를 지원합니다.

DC-DC 컨버터 효율 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

DC-DC 컨버터 효율 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

당사의 DC-DC 컨버터 효율 테스트 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

DC-DC 컨버터 효율 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?