전원 공급 장치의 전류 제한 특성을 분석하는 방법

ATE DC 전자 부하
+ ATE DC 전자 부하

전류 제한 동작 특성화

전원 공급장치 전류 제한 특성화를 위해서는 결과 출력 전압과 전류를 모니터링하면서 부하를 점진적으로 증가시켜야 합니다. 설정에는 테스트 대상 전원 공급장치에 연결된 프로그래밍 가능 DC 전자 부하가 포함되며, 부하 스윕 전반에 걸쳐 전압 및 전류 측정이 기록됩니다. 테스트는 비교적 높은 부하 저항으로 시작하여 공급장치가 최소한의 전류를 소모하면서 정전압(CV) 모드로 작동하도록 합니다. 그런 다음 전자 부호는 제어된 단계로 저항을 줄여, 각 작동 지점에서 공급장치 전압을 측정하는 동안 출력 전류를 증가시킵니다.

부하 저항이 감소함에 따라 전원 공급장치는 결국 프로그래밍된 전류 제한에 도달하고 정전압 동작에서 전류 제한 동작으로 전환됩니다. 측정된 전압-전류 데이터는 크로스오버 영역을 식별하고 전류 제한에 도달한 후 공급장치가 조절되는 방식을 보여줍니다. 급격한 크로스오버는 정전류(CC) 동작으로의 더 명확한 전환을 나타내는 반면, 전압-전류 특성의 형태는 공급장치의 전류 제한 동작을 보여줍니다. 제어된 조건에서 저항 스윕을 반복하면 필요한 작동 범위 전반에서 크로스오버 지점과 전류 조절을 특성화하기 위한 일관된 방법이 제공됩니다.

전원 공급 장치 전류 제한 테스트 솔루션

전류 제한 동작을 특성화하려면 전원 공급장치에 대한 부하를 점진적으로 증가시키는 동시에 결과 전압과 전류를 측정할 수 있는 프로그래밍 가능 전자 부하가 필요합니다. 이 솔루션은 Keysight ATE DC 전자 부하를 사용하여 부하 조건을 제어하고 작동 지점이 정전압 동작에서 전류 제한으로 이동할 때 전압 및 전류 측정을 캡처합니다. 통합된 측정 기능은 부하 측정 경로에 별도의 외부 미터 없이 크로스오버 영역을 식별하는 데 필요한 측정된 전기 값을 제공합니다. 부호는 제어된 저항 변경을 위해 프로그래밍할 수 있으므로 전원 공급장치 출력이 모니터링되는 동안 전류가 정의된 단계로 증가합니다. 이를 통해 전류 제한 동작으로의 전환에 대한 반복 가능한 전압-전류 특성화가 제공되고 정의된 작동 조건 전반에서 전류 조절의 자동화된 평가가 지원됩니다.

전원 공급장치 전류 제한 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

전원 공급장치 전류 제한 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

전원 공급장치 전류 제한 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?