배터리 방전 용량 측정 방법

ATE DC 전자 부하
+ ATE DC 전자 부하

배터리 방전 용량 측정

배터리 방전 용량을 테스트하려면 제어된 부하 전류를 인가하는 동시에 방전 주기 동안 배터리 전압의 변화를 모니터링해야 합니다. 이 설정에는 정전류 동작 및 전압 측정용으로 구성된 프로그래밍 가능 DC 전자 부하가 포함되어 시간에 따른 배터리 단자 전압을 추적합니다. 배터리 전압을 지속적으로 모니터링하면서 정의된 방전 전류에서 측정이 수행됩니다. 방전은 배터리가 지정된 저전압 차단에 도달할 때까지 계속되며, 이를 통해 테스트가 의도된 작동 범위를 벗어나 확장되는 것을 방지합니다.

용량 측정은 제어된 방전 기간 동안 배터리가 공급한 전하량을 평가합니다. 배터리 용량은 방전 전류와 경과된 방전 시간을 통해 결정되며, 기록된 전압 프로파일은 저장된 에너지가 소모됨에 따라 단자 전압이 어떻게 변하는지 보여줍니다. 서로 다른 정전류 수준에서 측정을 반복하면 사용 가능한 용량과 런타임이 방전율에 따라 어떻게 달라지는지 보여주는 방전 곡선이 제공됩니다. 또한 동적 전류 프로파일을 사용하여 가변 작동 조건에서 배터리 거동을 평가할 때 변화하는 디바이스 부하를 재현할 수 있습니다.

배터리 방전 용량 시험 솔루션

배터리 방전 용량을 테스트하려면 방전 주기 내내 배터리 전압을 모니터링하면서 제어된 전류를 인가할 수 있는 프로그래밍 가능 전자 부하가 필요합니다. 이 솔루션은 Keysight ATE DC 전자 부하를 사용하여 반복 가능한 방전 조건을 적용하고 배터리에서 에너지가 소모될 때 전압과 전류를 측정합니다. 정전류 부하는 정의된 방전율을 설정하고, 전압 모니터링은 배터리 방전 프로파일을 추적하며 지정된 차단 조건에 도달한 시점을 식별합니다. 다양한 전류 수준을 적용하여 방전율이 사용 가능한 용량 및 작동 시간에 미치는 영향을 특성화할 수 있습니다. 또한 프로그래밍 가능 부하 프로파일을 통해 변화하는 전류 수요를 재현하여 보다 동적인 방전 테스트를 수행할 수 있습니다. 이 방식은 반복 가능한 배터리 방전 측정을 제공하고 정의된 전류 수준 및 작동 조건 전반에서 자동화된 특성화를 지원합니다.

배터리 방전 용량 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

배터리 방전 용량 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

배터리 방전 용량 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?