VNA 교정 표준을 선택하는 방법

벡터 네트워크 분석기
+ 벡터 네트워크 분석기

교정 표준 선택

벡터 네트워크 분석기 교정 설정은 정의된 교정 표준 세트와 관련 전기적 정의를 사용합니다. 측정은 피측정물(DUT)에 필요한 커넥터 인터페이스, 기준 임피던스, 주파수 스팬 및 교정 방법을 식별하는 것으로 시작됩니다. 개방, 단락, 부하, 스루(thru) 등의 표준은 선택한 방법과 지원되는 주파수 범위에 따라 선택됩니다. 계측기는 각 단계에서 연결된 물리적 표준에 대응하는 교정 키트 정의를 사용해야 합니다. 운영자는 교정 시퀀스를 적용하기 전에 커넥터 호환성을 확인하고 결합 인터페이스를 검사합니다. 결과 오차 보정은 후속 산란 파라미터(S-parameter) 측정을 위한 기준 평면을 설정합니다.

교정 후에는 적절한 독립형 디바이스 또는 알려진 표준을 사용하여 측정을 검증합니다. 엔지니어는 교정이 정확성을 보장한다고 가정하는 대신 디바이스 특성과 불확도를 고려하여 측정된 반사 및 전송 응답을 예상 동작과 비교합니다. 편차는 커넥터 반복성, 표준 정의 및 키트 선택을 통해 조사됩니다. 멀티포트 설정에서도 선택한 교정 방법에 지정된 포트 구성 및 스루 연결이 필요합니다. 기록에는 키트 식별자, 표준 정의, 주파수 범위, 방법 및 검증 결과가 포함됩니다. 이 워크플로는 표준 선택, 오차 보정 및 독립형 검증을 네트워크 분석기 교정의 별도 단계로 취급합니다.

VNA 교정 표준 용액 선택

호환되는 교정 표준, 적절한 무선 주파수(RF) 상호 연결, 그리고 피측정물(DUT)에 일치하는 교정 방법을 사용하여 벡터 네트워크 분석기(VNA) 교정을 수행합니다. 이 솔루션은 교정 표준의 정의된 전기적 특성을 사용하여 정확한 측정 기준 평면을 설정하고 체계적인 측정 오차를 보정합니다. 교정 워크플로는 커넥터 인터페이스, 기준 임피던스, 주파수 범위 및 필요한 측정 구성을 식별하는 것으로 시작됩니다. 엔지니어는 선택한 교정 방법과 지원되는 주파수 범위를 기반으로 적절한 개방, 단락, 부하 및 스루 표준을 선택합니다. 분석기는 이러한 표준을 측정하고 오차 보정 계수를 계산하여 반사 및 전송 측정에 영향을 미치는 체계적인 오차를 보상합니다.

교정 후 엔지니어는 독립형 검증 표준 또는 알려진 특성을 가진 디바이스를 사용하여 검증 측정을 수행합니다. 측정된 산란 파라미터(S-파라미터)는 검증 불확도와 연결 반복성을 고려하여 예상 값과 비교됩니다. 이 프로세스는 디바이스 특성화 진행 전에 교정 품질을 확인하는 데 도움이 됩니다.

VNA 교정 표준 솔루션 선택 블록 다이어그램 보기

블록 다이어그램 부제: VNA 교정 표준물 선정 솔루션의 블록 다이어그램 참조

VNA 교정 표준 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?